This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5028万:ZDM情况下的最大参考输入频率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088115/lmk05028-maximum-reference-input-freuency-in-case-of-zdm

部件号:LMK0.5028万

大家好

您是否介意询问LMK0.5028万?

<问题>
ZDM的最大参考输入频率是多少? 小于10MHz?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka,您好!

    输入频率可以是介于1 Hz和750 MHz之间的任何值。

    对于ZDM,输入频率必须是需要ZDM的输出频率的整数倍数。 例如,如果输出频率为200 MHz,则输入时钟必须是一个可分为200 MHz的值(100 MHz和10 MHz是可行的示例)。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚山

    感谢您的回复。

    对于ZDM,输入频率必须是需要ZDM的输出频率的整数倍数。
    ->在我们的客户案例中,  
      视频时钟: Ref=67.5kHz/ 1.001 ->输出=148.5MHz/ 1.001 interger 2200  
      在这种情况下,可以配置ZDM功能。

      音频时钟:Ref=67.5kHz/MHz 1.001 -> Output=122.88MHz frcational 1820.444444444444     
      在这种情况下,无法配置ZDM功能。

    我们的认可是否正确?

    如果我们将ZDM与分数除法器配合使用,会发生什么情况? >这是否会是巨大的容忍? 或者ZDM运行不好?


    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka,您好!

    您的认可是正确的。 可以为ZDM配置视频时钟,但无法为ZDM配置音频。

    对于分频分频器,ZDM将无法正常工作,您将无法在输入时钟和输出时钟之间实现同步。 请仅将ZDM用于整数关系。

    此致,
    Kia Rahbar