This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:PLL通过10 MHz信号松开锁定

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083721/lmk04832-pll-looses-lock-with-a-10-mhz-signal

部件号:LMK0.4832万

大家好!

我们正在使用下面所附的TIC配置。 我们在CLKIN_Sel_Manual模式下工作,能够在开机时获得CLKin0 (10MHz)锁定,但在启动后30-60秒松开锁定,并且无法在禁用抑制的情况下重新获取信号。 输入是从外部源送入的10 MHz LVDS。 通过我们的配置,CLKin1能够保持信号锁定(不同的10 MHz信号源)。 为了澄清我们在PLL1上正在失去DLD,PLL2继续保持DLD。

注册0x183报告0x09
寄存器0x184报告0x48
寄存器0x185报告0xCD
寄存器0x188报告0x41

只是想了解一下我们的配置。

e2e.ti.com/.../Dual_5F00_Loop.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler,

    如果PLL2保持锁定,但PLL1正在解锁,这通常表示参考或回路稳定性存在问题。

    • 您是否使用与LMK0.4832万EVM上的默认环路滤波器相同的环路滤波器? 对于100MHz VCXO和1MHz相位检测器,这可能不是稳定的;您可以快速检查KPD = 0.25mA而不是0.45mA是否更好,以查看回路稳定性是否影响结果。
    • 如果没有,您可以尝试配置STATUS_LD1和STATUS_LD2引脚,将输入镜像到PLL1的相位检测器,并在示波器上监控它们,以观察相位检测器上发生的情况。 如果输入引用因某种原因而损坏,这可能会为您提供线索。
    • 您还可以使用示波器探测CPout1引脚,并检查导致锁定丢失事件的充电泵电压,因为设备如何失去锁定的模式可能是一个线索。

    此致,

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    感谢您的快速回复!

    我们正在使用LMK0.4832万EVM板上的默认环路滤波器。 将kpd快速降至0.25mA无影响。 明天我将在我们的主板上四处走动,但我感觉我们的环路带宽对于 我们传入的RF信号的偏差来说太小了。 我们已经使用PLLatinumSim软件设计了更高带宽的环路滤波器,希望这能达到目的。

    您对将1MHz相位检测器频率提高到5MHz有何想法?

    谢谢,

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler,

    好的,这是有意义的-如果输入时钟偏离,并且环路滤波器太小,无法跟踪偏离,那么降低KPD将降低带宽,并可能使问题变得更糟。

    在5MHz PFD频率下,假设VCXO增益与EVM的默认VCXO增益相当,则默认环路滤波器将不稳定。 我建议使用PLLatinum SIM来确定至少具有45°相位裕度的过滤器(相位裕度计算可用于中间或高级功能级别)。 这绝对是一个值得尝试的测试。

    此致,

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    我们没有从您那里得到很长时间的信息,我们假定您可能已通过上述建议解决了问题。

    我正在关闭此线程,可以在同一线程上再次书写或打开新线以获得进一步支持。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal