This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:实现较大的线性啁啾(2 GHz到7 GHz的啁啾带宽)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492-Q1, LMX2492, LMX2594, LMX2572, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086335/lmx2492evm-to-achieve-a-large-linear-chirp-chirp-bandwidth-of-2-ghz-to-7-ghz

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2492LMX2492-Q1LMX2594LMX2572

各位专家,您好!

你好。

客户正在 考虑采用LMX2492-Q1芯片的LMX2492 EVM。 目标应用程序是FMCW LIDAR。 他们希望获得较大的线性啁啾(2 GHz到7 GHz的啁啾带宽)。 一些论坛显示,对于如此大的跨度,VCO需要校准。 其中一个数据表中显示的图像显示了从7.5 GHz到15 GHz的增长速度,同时出现一些故障。 有人提到,这些小故障是测量仪器产生的一种伪迹。 我们想知道VCO校准是否导致频率在之间跳转。


https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2594.pdf

如果有任何其他具有较大线性斜面的竞争产品可用,则可以添加它们作为替代产品。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    对于 FMCW应用,需要线性频率斜坡,因此LMX2594不是合适的部件,因为VCO校准将导致梯度斜坡而不是线性斜坡。

    以下图中的可配置暂停时间保留用于VCO校准。  

    只要客户能够找到支持2G到7GHz调谐范围的VCO,就可以使用LMX2492。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您提供详细信息。 刚刚收到来自CX的反馈:

    德州仪器(TI)提供的LMX2492 EVM评估板提供~1的调谐范围。 4 GHz (9。 4GHz到10.8 GHz)。 您是否可以在评估模块上将VCO与较大的调谐范围集成? 或者,您是否可以推荐提供多个GHz调谐范围的外部VCO。 我还想查看提到VCO校准之间可配置的暂停时间的文档。 LMX 2492 EVM具有高达14 GHz的调谐规范。 这是否也是通过多个VCO校准步骤实现的? 评估板是否具有LMX2492-Q1 (具有低相位噪声的汽车级)或其他芯片(具有较差相位噪声性能的LMX2492)?

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    目前,我们没有计划更改EVM。

    我没有关于GHz调谐范围VCO的建议,据我所知,选择非常有限。 GHz调谐范围VCO不是常用设备。  

    请查看LMX2572数据表,我要详细说明斜坡功能。 LMX2572使用与LMX2594相同的斜坡引擎。

    LMX2492是仅限PLL的设备,VCO没有校准引擎。  

    LMX2492EVM板载具有LMX2492 (工业级)器件。 汽车级和工业级设备具有相同的噪声性能。