主题中讨论的其他部件:LMX2492, LMX2492-Q1, LMX2594, LMX2572,
各位专家,您好!
你好。
客户正在 考虑采用LMX2492-Q1芯片的LMX2492 EVM。 目标应用程序是FMCW LIDAR。 他们希望获得较大的线性啁啾(2 GHz到7 GHz的啁啾带宽)。 一些论坛显示,对于如此大的跨度,VCO需要校准。 其中一个数据表中显示的图像显示了从7.5 GHz到15 GHz的增长速度,同时出现一些故障。 有人提到,这些小故障是测量仪器产生的一种伪迹。 我们想知道VCO校准是否导致频率在之间跳转。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2594.pdf
如果有任何其他具有较大线性斜面的竞争产品可用,则可以添加它们作为替代产品。
谢谢你。
此致,
Archie A.(Archie A.