请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 大家好,
我的客户对LMX2594有一些问题:
1.您能否提供 有关LMX2594 MUXOUT引脚驱动器驱动强度(吸入/源mA)的信息?
2. 负载电容下的最大数字速度是多少?
3. 关闭LMX电源(VCC=0V),连接到VCC的SPI IO ESD二极管,在不降低IO或部件的情况下,它可以承受多大的连续电流?
(在他们的情况下,由于LMX关闭(VCC=0)时与其他部件共享SPI,他们可能具有3.3V的SCK或MOSI,因此他们希望根据您对上述问题的反馈,在同一时间向SPI线路添加电阻器 具有SPI时钟速度)
-Mitchell