This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:MUXOUT IO驱动器强度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1090316/lmx2594-muxout-io-drive-strength

部件号:LMX2594

大家好,

我的客户对LMX2594有一些问题:

1.您能否提供 有关LMX2594 MUXOUT引脚驱动器驱动强度(吸入/源mA)的信息?

2. 负载电容下的最大数字速度是多少?

3. 关闭LMX电源(VCC=0V),连接到VCC的SPI IO ESD二极管,在不降低IO或部件的情况下,它可以承受多大的连续电流?

(在他们的情况下,由于LMX关闭(VCC=0)时与其他部件共享SPI,他们可能具有3.3V的SCK或MOSI,因此他们希望根据您对上述问题的反馈,在同一时间向SPI线路添加电阻器 具有SPI时钟速度)

-Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchell:

    1.</s>2594 能否提供 有关LMX2594 MUXOUT引脚驱动器驱动强度(吸入/源mA)的信息?[/QUOT]

    根据数据表,它指定在具有Vcc - 0.4 和0.4 V输出的汇源10 mA下工作。

    2.</s>2594  负载电容下的最大数字速度是多少?[/QUOT]

    这取决于有效输出信号和负载电容的定义。  如果您必须达到Vcc - 0.4V (高电压)和0.4 V (低电压),则使用上述10 mA的汇/源,您可以计算假设10 mA (具体取决于特定负载电容)电压电平之间变化的时间。

    我的经验是,随着频率的增加,输出缓慢折叠,而不是频率。

    这是否有帮助?

    3.</s>2594  当LMX断电(VCC=0V),连接到VCC的SPI IO ESD二极管时,在不降低IO或部件性能的情况下,它可以承受多大的连续电流?
    [/quote]

    我必须就这个问题与您联系。

    73岁
    Timothy

    [/quote][/quote]