This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:10kHz时可能的最低相位噪声,100KHz偏移

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089826/lmx2592-lowest-possible-phase-noise-at-10khz-100khz-offset

部件号:LMX2592

团队成员,您好!

我的客户在以下情况下测试了LMX2592输出时钟的相位噪声性能。

   -参考时钟=100MHz,输出时钟=6.21GHz

参考时钟的相位噪声性能如下所示。

   - 135.29 dBc/Hz @ 10kHz /- 138.75 dBc/Hz @ 100KHz

输出clcok的相位噪声性能如下所示。

   - 96.51 dBc/Hz @ 10kHz /- 107.49 dBc/Hz @100KHz

这是LMX2592的最佳性能吗?

他们尝试调整回路滤波器并更改充电泵电流,但在10kHz和100KHz时没有看到太大的改善。

请就如何改进LMX2592的相位噪声特性提供建议。

非常感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    相位检测器频率和充电泵电流设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。

    以下是客户的寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../LMX2592.txt

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    如果我们将参考时钟相位噪声放在模拟中,我们可以看到10kHz和100KHz相位噪声受参考时钟的限制。

    要在这些偏移处获得更好的相位噪声,请使用更好的相位噪声参考时钟。

    附加的是模拟文件。

    e2e.ti.com/.../2592e2e.sim