主题: LMK1D1208中讨论的其他部件
您好,
LMK1D1212的数据表中未清楚如何连接未使用的输入时钟引脚。
一方面,它写在数据表的第14页上:
未使用的输入可以保持浮动,以降低总的组件成本。
另一方面,在第16页中写道:
TI建议使用1千欧电阻器将未使用的输入引脚接地。
因此,在同一数据表中,对于未使用的输入引脚有两种不同的建议。
您能否说明 TI推荐的连接是什么? (同一问题涉及LMK1D1208)。
Ohad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
LMK1D1212的数据表中未清楚如何连接未使用的输入时钟引脚。
一方面,它写在数据表的第14页上:
未使用的输入可以保持浮动,以降低总的组件成本。
另一方面,在第16页中写道:
TI建议使用1千欧电阻器将未使用的输入引脚接地。
因此,在同一数据表中,对于未使用的输入引脚有两种不同的建议。
您能否说明 TI推荐的连接是什么? (同一问题涉及LMK1D1208)。
Ohad
您好 ,Ajeet Pal,
感谢您的回答。
另一个问题是,如果我要在 设备的输入时钟上使用LVPECL标准,时钟是否必须像图片中那样采用交流耦合?
或者,考虑到我对驱动器和LMK1D1212都使用相同的电压电平,它是否也可以在没有电容器的情况下直接连接到LMK1D1212?
现在,如果时钟不必与交流电容器耦合,并且 VAC_RF0和VAC_ReF1未使用,则应如何连接它们? 他们是否保持漂浮?
你好,Ohhad:
对于LVPECL输入,LVPECL驱动器和LMK1D1212 CLKIN共模电压将不同,需要交流耦合输入。 应按照数据表中的图8-5连接输入。 对于交流耦合输入,CLKIN处的50欧姆电阻也应连接到VAC_REF0/1引脚。
</s>403.5522万 403.5522万是否允许以这种方式连接输入?
[/引述]上述连接的使用案例是什么? 是没有输入还是没有使用输入?
kΩ 未使用的CLKIN引脚,TI建议使用1-I ²电阻器将两个输入引脚(INP,INN)接地。
谢谢!
此致,
Ajeet Pal
你(们)好
考虑您的第一个答案:您声称“对于LVPECL输入,LVPECL驱动器和LMK1D1212 CLKIN共模电压将不同,它需要交流耦合输入”。 但LVPECL共模电压为2V:
根据LMK1D1212数据表:
LMK1D1212的VIM可能是2V (0.25至2.3),因此为什么您声称LVPECL和LMK1D1212的通用电压会不同?
关于您的第二个问题:"上述连接的使用案例是什么? 是没有输入还是没有使用输入? ”那么答案是肯定的。
这样连接是否可以?
谢谢!
Ohad
你好,Ohhad:
</s>403.789万 403.789万
LMK1D1212的VIM可能是2V (0.25至2.3),因此为什么您声称LVPECL和LMK1D1212的通用电压会不同?
[/引述]器件支持提供的共模范围,但对于LVPECL输入,则CM电压和回转会更高。 这需要交流耦合输入。 如果应用的输入LVPECL信号在数据表指定范围内具有共模电压和摆动,则它可以与直流耦合输入一起使用。
[/quote][/quote]</s>403.789万 403.789万关于您的第二个问题:"上述连接的使用案例是什么? 是没有输入还是没有使用输入? ”那么答案是肯定的。
这样连接是否可以?
[/引述]我在这里没有得到你的答案。 对于未使用的CLK输入引脚, TI建议使用1 kΩ 电阻器将两个输入引脚(INP,INN)接地,而您的连接 不显示通过1k电阻器到GND的连接。
[/quote]</s>403.7892万 403.7892万我们能否概括地说,将LVPECL时钟输出连接到LMK1D1212的唯一方法是这样? :
[/引述]对于LVPECL输入,您可以在该部分的右侧进行输入,而其它部分则只取决于LVPECL驱动程序部分。
请随时向我发送电子邮件,我将提供所有问题的澄清。
谢谢!
此致,
Ajeet Pal
你好,Ohhad:
我403.8287万我的403.8287万的意思是,它是 指没有连续使用的输入值[0如第一个答复中所述,您可以选择浮动未使用的引脚或通过1k欧姆电阻器连接到接地。 但如您所示,可能不建议使用此连接,因为它可能会在每个引脚处产生不同的CM电压,并产生噪音。
[/quote]3.3V1212 lVP1d1212/4038605#4038605]3.3V 输入1212输入时403.8605万时,403.8605万,实际问题是在连接来自LMKECL的驱动器与接收器的3.3V输入端时钟的输入端时,需要什么样的耦合? 带分压器电阻器的直流耦合,或带电容器的交流耦合,并使用50欧姆电阻器? [/引述]对于较高的回转LVPECL输入,您可以继续使用带串联电阻器(分压器)和50欧姆电阻器的交流耦合输入,如图8-5所示。 LVPECL驱动器具有输出摆幅范围,并与LMK1D1212输入振幅范围进行比较。
谢谢!
此致,
Ajeet Pal