This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1212:如何终止未使用的LMK1D1212输入时钟引脚

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1212, LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089484/lmk1d1212-how-to-terminate-unused-input-clock-pins-of-lmk1d1212

部件号:LMK1D1212
主题: LMK1D1208中讨论的其他部件

您好,  

LMK1D1212的数据表中未清楚如何连接未使用的输入时钟引脚。  

一方面,它写在数据表的第14页上:  

未使用的输入可以保持浮动,以降低总的组件成本。

另一方面,在第16页中写道:  

TI建议使用1千欧电阻器将未使用的输入引脚接地。  

因此,在同一数据表中,对于未使用的输入引脚有两种不同的建议。  

您能否说明 TI推荐的连接是什么? (同一问题涉及LMK1D1208)。  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    让输入保持浮动是可以接受的, 通常是TI推荐的。 这是因为缓冲器具有允许浮动输入的内置滞后。 将两个未使用的输入引脚与 kΩ Ω 电阻接地有助于提高噪声性能,但不必这样做。  

    谢谢!

    此致,
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ajeet Pal,  

    感谢您的回答。  

    另一个问题是,如果我要在 设备的输入时钟上使用LVPECL标准,时钟是否必须像图片中那样采用交流耦合?  

     

    或者,考虑到我对驱动器和LMK1D1212都使用相同的电压电平,它是否也可以在没有电容器的情况下直接连接到LMK1D1212?  

    现在,如果时钟不必与交流电容器耦合,并且 VAC_RF0和VAC_ReF1未使用,则应如何连接它们? 他们是否保持漂浮?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:  

    是否允许以这种方式连接输入?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    对于LVPECL输入,LVPECL驱动器和LMK1D1212 CLKIN共模电压将不同,需要交流耦合输入。 应按照数据表中的图8-5连接输入。 对于交流耦合输入,CLKIN处的50欧姆电阻也应连接到VAC_REF0/1引脚。

    </s>403.5522万 403.5522万

    是否允许以这种方式连接输入?  

    [/引述]

    上述连接的使用案例是什么? 是没有输入还是没有使用输入?  

    kΩ 未使用的CLKIN引脚,TI建议使用1-I ²电阻器将两个输入引脚(INP,INN)接地。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    考虑您的第一个答案:您声称“对于LVPECL输入,LVPECL驱动器和LMK1D1212 CLKIN共模电压将不同,它需要交流耦合输入”。 但LVPECL共模电压为2V:  

    根据LMK1D1212数据表:  

    LMK1D1212的VIM可能是2V (0.25至2.3),因此为什么您声称LVPECL和LMK1D1212的通用电压会不同?  

    关于您的第二个问题:"上述连接的使用案例是什么? 是没有输入还是没有使用输入? ”那么答案是肯定的。  

    这样连接是否可以?  

    谢谢!  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:  

    我们能否概括地说,将LVPECL时钟输出连接到LMK1D1212的唯一方法是这样?  :  

    我想请大家在视频会议上讨论一下,因为我从我的同事那里得知,您帮助他选择了该设备用于我们项目中的时钟设计。   

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    </s>403.789万 403.789万

    LMK1D1212的VIM可能是2V (0.25至2.3),因此为什么您声称LVPECL和LMK1D1212的通用电压会不同?  

    [/引述]

    器件支持提供的共模范围,但对于LVPECL输入,则CM电压和回转会更高。 这需要交流耦合输入。 如果应用的输入LVPECL信号在数据表指定范围内具有共模电压和摆动,则它可以与直流耦合输入一起使用。

    </s>403.789万 403.789万

    关于您的第二个问题:"上述连接的使用案例是什么? 是没有输入还是没有使用输入? ”那么答案是肯定的。  

    这样连接是否可以?  

    [/引述]

    我在这里没有得到你的答案。 对于未使用的CLK输入引脚, TI建议使用1 kΩ 电阻器将两个输入引脚(INP,INN)接地,而您的连接 不显示通过1k电阻器到GND的连接。

    </s>403.7892万 403.7892万

    我们能否概括地说,将LVPECL时钟输出连接到LMK1D1212的唯一方法是这样?  :  

    [/引述]

    对于LVPECL输入,您可以在该部分的右侧进行输入,而其它部分则只取决于LVPECL驱动程序部分。

    请随时向我发送电子邮件,我将提供所有问题的澄清。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:  

    我的意思是是,当  没有时钟时,它是用于未使用的输入的,它有连续的'0'(否)值

    对于驾驶员侧,它也是一个具有LVPECL差动输出的TI器件。  

    Ohad

    。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:  

    实际的问题是 ,当连接从3.3V驱动器到LMK1D1212接收器中的LVPECL差动时钟时,需要什么耦合?   带分压器电阻器的直流耦合,或带电容器的交流耦合,并使用50欧姆电阻器?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    我403.8287万我的403.8287万的意思是,它是  指没有连续使用的输入值[0

    如第一个答复中所述,您可以选择浮动未使用的引脚或通过1k欧姆电阻器连接到接地。 但如您所示,可能不建议使用此连接,因为它可能会在每个引脚处产生不同的CM电压,并产生噪音。

    3.3V1212 lVP1d1212/4038605#4038605]3.3V 输入1212输入时403.8605万时,403.8605万,实际问题是在连接来自LMKECL的驱动器与接收器的3.3V输入端时钟的输入端时,需要什么样的耦合?   带分压器电阻器的直流耦合,或带电容器的交流耦合,并使用50欧姆电阻器?  [/引述]

    对于较高的回转LVPECL输入,您可以继续使用带串联电阻器(分压器)和50欧姆电阻器的交流耦合输入,如图8-5所示。 LVPECL驱动器具有输出摆幅范围,并与LMK1D1212输入振幅范围进行比较。   

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

    [/quote]