我们正在尝试使用LMX2582生成47-75 MHz范围的频率,并且我们看到了信道分隔器的问题。
如果我们使用/196通道分隔器设置配置评估板,我们会看到良好的输出,最高可达最大VCO频率。 根据数据表配置/128,/96/和/64通道分隔器后,我们发现输出在高于~Ω 6.6 GHz的VCO频率时变得不可靠。 在/96模式下,我们可以通过更改分隔线来解决问题-建议的/2->/8->/6 patter有问题,但/3->/8->/4有效。 通过TICS Pro和PLLatinum SIM运行此程序,这两个程序都不能说明这是一个问题。
问题似乎与CHDIV SEG1被设置为/2有关-但仅当与其他分隔器一起使用时(如果我们只是单独使用SEG1,则似乎工作正常)。
数据表的表4提供了设置通道分隔器的指南,但不清楚-如果我要生成52 MHz,应该使用/96还是/64? 在我们的应用中,我们需要生成大量的任意频率,因此我们需要能够在运行中计算正确的设置,并知道它在温度和工艺变化方面都是可靠的。 TI是否可以提供类似于表4的内容,但显示每个分频器设置可用的允许输出频率范围?
谢谢-