This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:高VCO频率时通道分频器出现故障

Guru**** 2587685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/569728/lmx2582-channel-divider-failing-at-high-vco-frequencies

部件号:LMX2582

我们正在尝试使用LMX2582生成47-75 MHz范围的频率,并且我们看到了信道分隔器的问题。

如果我们使用/196通道分隔器设置配置评估板,我们会看到良好的输出,最高可达最大VCO频率。 根据数据表配置/128,/96/和/64通道分隔器后,我们发现输出在高于~Ω 6.6 GHz的VCO频率时变得不可靠。 在/96模式下,我们可以通过更改分隔线来解决问题-建议的/2->/8->/6 patter有问题,但/3->/8->/4有效。 通过TICS Pro和PLLatinum SIM运行此程序,这两个程序都不能说明这是一个问题。

问题似乎与CHDIV SEG1被设置为/2有关-但仅当与其他分隔器一起使用时(如果我们只是单独使用SEG1,则似乎工作正常)。  

数据表的表4提供了设置通道分隔器的指南,但不清楚-如果我要生成52 MHz,应该使用/96还是/64? 在我们的应用中,我们需要生成大量的任意频率,因此我们需要能够在运行中计算正确的设置,并知道它在温度和工艺变化方面都是可靠的。  TI是否可以提供类似于表4的内容,但显示每个分频器设置可用的允许输出频率范围?

谢谢-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知工程师作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在等待TI作出响应。 是否至少有人可以确认TI是否可以复制此行为?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    很抱歉,这花了很长时间才得到回复。 通道分隔器的工作方式是在进入下一个分段之前,通过第一个分段达到最大值。

    因此,按频率顺序向下使用SEG1除法2,当没有足够的值时,调整VCO并使用除法3,然后当不够值时,使用除法2和除法2移至SEG1&2。要回答您的问题,获得52MHz的频率应为VCO=4992MHz的除法3和除法4。 是的,我认为数据表可以更清晰,让我帮助更新数据表。