紧急。
我正在选择一个频率源,并已找到您的LMX2492,我想知道我们是否可以使用它!
我们的VCO频率~2GHz,我们希望以非常快的速度发出啁啾声。
具体来说,我们希望 使用线性扫描从F1到F2,然后从F2到F1到1.5uS,使频率鸣叫。 我们可以达到的最大斜坡率是多少? 您能否讨论沿斜坡的频率错误。 我假设斜率比VCO回路频率快,因此只要斜率是正弦波,合成器就会保持锁定状态。
如果您有时间,请致电85.8204万 9422
谢谢 Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
紧急。
我正在选择一个频率源,并已找到您的LMX2492,我想知道我们是否可以使用它!
我们的VCO频率~2GHz,我们希望以非常快的速度发出啁啾声。
具体来说,我们希望 使用线性扫描从F1到F2,然后从F2到F1到1.5uS,使频率鸣叫。 我们可以达到的最大斜坡率是多少? 您能否讨论沿斜坡的频率错误。 我假设斜率比VCO回路频率快,因此只要斜率是正弦波,合成器就会保持锁定状态。
如果您有时间,请致电85.8204万 9422
谢谢 Jim
Dean。
我在周末收到了Digikey的EVK。 我还一直在玩WebBench,尝试使用循环带宽和扫描速率。
我的VCO的调谐增益为108MHz/volt,我选择了200MHz的参考频率。
理想 情况下,我希望在1500纳秒时升压,在1500纳秒时降压, 我将每隔5nS采样频率,因此希望环路带宽降低转换速率,以便在锁定步骤之间,我们将以正确的频率获得一个镜头。
我有很多问题, 您是否有时间在周一或周二讨论此设计?
谢谢
Jim -85.8204万 9422
PS - 下面总结了我所处的框。
| VCO调谐范围 | 6880 | 7424 | MHz |
| VCO调谐电压 | 0-5. | 伏特 | |
| 参考频率 | 200 | MHz | |
| 相位Det频率 | 200 | MHz | |
| 开始 | 停止 | ||
| 啁啾1. | 6880 | 7200 | MHz |
| 啁啾2. | 7216. | 7424 | MHz |
| Chirp扫描时间 | 1500 | NS | |
| Chirp扫过时间 | 1500 | NS | |
| 每次扫描的步数 | 300 | ||
| 步长时间 | 5. | NS |