This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492什么是最大斜坡速率以及如何在快速斜坡时优化稳定时间

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/564924/lmx2492-lmx2492-what-is-the-max-ramp-rate-and-how-to-optimize-settling-time-when-ramping-quickly

部件号:LMX2492

紧急。

我正在选择一个频率源,并已找到您的LMX2492,我想知道我们是否可以使用它!

我们的VCO频率~2GHz,我们希望以非常快的速度发出啁啾声。

具体来说,我们希望 使用线性扫描从F1到F2,然后从F2到F1到1.5uS,使频率鸣叫。  我们可以达到的最大斜坡率是多少?  您能否讨论沿斜坡的频率错误。 我假设斜率比VCO回路频率快,因此只要斜率是正弦波,合成器就会保持锁定状态。

如果您有时间,请致电85.8204万 9422

谢谢 Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    啁啾率受回路带宽限制。  在无限循环带宽的情况下,理论上,您可以在两个频率之间即时切换。   在实践中,VCO输入电容将限制最大回路带宽,循环打滑和过冲将是主要问题。   我可以告诉你,我做了500 kHz的环路带宽,很容易做了一个10 us周期的三角形波,它将VCO频率改变了400 MHz。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean,这是个好消息! 所以...你们说我应该设计一个1.5MHz的环路带宽,并且应该能够得到我的三角波,有一个3.3uS的周期。 在我的应用中,我需要的VCO频率变化仅为80MHz。

    我想最简单的测试方法是获得EVK。 您是否有可用的EVK? 再次感谢。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean。  

    我在周末收到了Digikey的EVK。  我还一直在玩WebBench,尝试使用循环带宽和扫描速率。  
    我的VCO的调谐增益为108MHz/volt,我选择了200MHz的参考频率。

    理想 情况下,我希望在1500纳秒时升压,在1500纳秒时降压, 我将每隔5nS采样频率,因此希望环路带宽降低转换速率,以便在锁定步骤之间,我们将以正确的频率获得一个镜头。

    我有很多问题, 您是否有时间在周一或周二讨论此设计?

    谢谢

    Jim -85.8204万 9422

    PS - 下面总结了我所处的框。

    VCO调谐范围   6880 7424 MHz
    VCO调谐电压 0-5. 伏特  
    参考频率 200 MHz
    相位Det频率 200 MHz
    开始 停止
    啁啾1. 6880 7200 MHz
    啁啾2. 7216. 7424 MHz
    Chirp扫描时间 1500 NS
    Chirp扫过时间   1500 NS
    每次扫描的步数 300
    步长时间 5. NS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean

    你能给我一些关于你的sigma delta chirp是如何产生的信息吗?
    我想了解在大约50-100MHz的环路带宽下可实现的步进分辨率和步进时间

    谢谢

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean。

    我的问题更多地是关于chirp精度与循环带宽的关系,这与sigma delta调制器作为循环带宽和相位检测器频率的函数的准确度相比,有更多的关系。

    我今天使用过TI软件,相信如果我努力工作,我可能会获得100MHz的环路滤波器。但由于复杂性和稳定性问题,我更愿意构建2MHz的环路滤波器。

    我想我只需要了解更多有关您的调制器的信息

    感谢你的帮助

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean。

    我找到了一种可以稍微放松一下规格要求的方法。 从低到高的扫描时间从1.5us移动到5us或10us。 这非常出色,因为您的合成器设计与200MHz相位检测器应能够将我的VCO从1100调整到2500 MHz。 我将使用各种环路带宽,当我获得我喜欢的带宽时,我会问您是否会介意我的购买,以测量我的解决方案的实际步长频率和线性。

    我想现在唯一的问题是我正在使用的Zcomm VCO具有20V调谐电压。 这意味着我需要在设计中添加一个运算放大器以及一个20V电源电压。

    非常感谢您的帮助。 我将购买Zcom VCO并尽快将其连接到EVK以测试设计。

    Jim
    85.8204万 9422
    jcanyon@DSPii.com