This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的lmk0.4821万配置有什么问题?#39;

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/564698/what-s-wrong-with-my-lmk04821-configuration

主题中讨论的其他部件:LMK0.4821万, CODELOADER, TICSPRO-SW

您好,

在我的设计中,我需要使用Arria V FPGA配置lmk0.4821万,为JESD204B接口提供时钟。

根据使用CodeLoader.pdf在LMK0482x上设置SYNC和SYSREF的要点,我编写了如下所示的配置文件,但时钟输出错误。(左侧是dclk输出,右侧是sysref输出)

你能告诉我什么错了,我该如何解决我的问题吗? 谢谢你。


 配置顺序如下所示:

   localparam R0 = 24'h0000_80,
               R1 = 24'h0000_00,
               R2 = 24'h0002_00,
//----------- 第1步设置时钟输出--------------------------- //
//设置SDCLKoutY_MUX = SR选择 SDCLKoutY的SYSREF源。//
//设置DCLKoutX_DDLY_PD = 0和SYSREF_DDLY_PD = 0//


               R3 = 24'h0100 _08,
               R4 = 24'h0101_55,
               R5 = 24'h0103_01,
               r6 = 24'h0104_22,
               R7 = 24'h0105_00,
               r8 = 24'h0106_71,
               r9 = 24'h0103_01,
               r10 = 24'h0101_0A,
               r11 = 24'h0109_55,
               R12 = 24'h010B_00,
               r13 = 24'h010C_22,
               R14 = 24'h010D_00,
               r15 = 24'h010E_71,
               R16 = 24'h010F_11,
               r17 = 24'h0110_0A,
               R18 = 24'h0111_55,
               r19 = 24'h0113_00,
               r20 = 24'h0114_22,
               R21 = 24'h0115_00,
               r22 = 24'h0116_71,
               r23 = 24'h0117_11,
               R24 = 24'h0118_08,
               r25 = 24'h0119_55,
               R26 = 24'h011B_00,
               r27 = 24'h011C_22,
               R28 = 24'h011D_00,
               R29 = 24'h011E_71,
               R30 = 24 'h011F_11,
               R31 = 24'h0120_08,
               R32 = 24'h0121_55,
               R33 = 24'h0123_00,
               R34 = 24'h0124_02,
               R35 = 24'h0125_00,
               r36 = 24'h0126_71,
               r37 = 24'h0127_10,
               r38 = 24'h0128_08,
               r39 = 24'h0129_55,
               R40 = 24'h012B_00,
               R41 = 24'h012C_02,
               R42 = 24'h012D_00,
               R43 = 24'h012E_79,
               R44 = 24'h012F_00,
               r45 = 24 'h0130_08,
               R46 = 24'h0131_55,
               R47 = 24'h0133_00,
               R48 = 24'h0134_22,
               R49 = 24'h0135_00,
               r50 = 24'h0136_71,
               R51 = 24'h0137_01,
               R52 = 24'h0138_25,
               R53 = 24'h0139_00,
               R54 = 24'h013A_01,
               R55 = 24'h013B_00,
               R56 = 24'h013C_00,
               R57 = 24'h013D_08,
               R58 = 24'h013E_03,
               R59 = 24'h013F_00,
               R60 = 24'h0140_0D,
               R61 = 24'h0141_00,
               R62 = 24'h0142_00,
               R63 = 24'h0143_01,
               R64 = 24'h0144_FF,
               R65 = 24'h0145_7F,
               R66 = 24'h0146_18,
               r67 = 24'h0147_1A,
               R68 = 24'h0148_02,
               r69 = 24'h0149_42,
               R70 = 24'h014A_02,
               R71 = 24'h014B_16,
               R72 = 24'h014C_00,
               R73 = 24'h014D_00,
               R74 = 24'h014E_C0,
               R75 = 24'h014F_7F,
               R76 = 24'h0150_03,
               r77 = 24'h0151_02,
               R78 = 24'h0152_00,
               R79 = 24'h0153_00,
               R80 = 24'h0154_78,
               R81 = 24'h0155_00,
               R82 = 24'h0156_03,
               r83 = 24'h0157_00,
               R84 = 24'h0158_96,
               R85 = 24'h0159_00,
               R86 = 24'h015A_03,
               R87 = 24'h015B_D4,
               R88 = 24'h015C_20,
               R89 = 24'h015D_00,
               R90 = 24'h015E_00,
               R91 = 24'h015F_0B,
               R92 = 24'h0160_00,
               R93 = 24'h0161_05,
               R94 = 24'h0162_A4,
               R95 = 24'h0163_00,
               R96 = 24'h0164_00,
               R97 = 24'h0165_0A,
               R98 = 24'h0174_05,
               r99 = 24'h017C_15,
               r100= 24'h017D_33,
               r101= 24'h0166_00,
               r102= 24'h0167_00,
               r103= 24'h0168_0A,
               r104= 24'h0169_59,
               r105= 24'h016A_20,
               r106= 24'h016B_00,
               r107= 24'h016C_00,
               r108= 24'h016D_00,
               r109 = 24'h016E_13,
               r110= 24'h0173_00,
               r111= 24'h1FFD_00,
               r112= 24'h1FFE_00,
               r113= 24'h1FFF_53,


//----------- 第2步启动SYSREF并准备到除法器的同步路径------------------------------- //


               r114= 24'h0143_11,//SYNC_EN = 1  SYNC_MODE =同步引脚;SYSREF_MUX =正常同步
               r115= 24'h0140_08,//SYSREF_PD = 0 SYSREF_PLSR_PD = 0
               r116= 24'h0144_00,//SYNC_DISSYSREF = 0 SYNC_DISX = 0
            
               R117= 24'h0106_70,//SDCLKoutY_PD = 0
               r118= 24'h010E_70,
               r119= 24'h0116_70,
               r120= 24'h011E_70,
               r121= 24'h0126_70,                
               R122= 24'h012E_78,
               r123= 24'h0136_70,
//----------- 第3步重置SYSREF --------------------------- //   

                                    
               r125= 24'h0143_91,//SYSREF_CLR = 1                 
               r126= 24'h0143_11,//SYSREF_CLR = 0


 //----------- 第4步重置SYSREF --------------------------- //  

                              
               r127= 24'h0143_31,//sync_POL=1                  
               r128= 24'h0143_11,// sync_POL=0


 //----------- 第5步重置除法器时禁用SYNC/SYSREF路径------------------------------- //   

                     
               r129= 24'h0144_FF,//SYNC_DISSYSREF = 1;SYNC_DISX = 1


 //----------- 第6步设置所需的SYSREF生成模式-脉冲--------------------------- //          

                    
               r130= 24'h0139_03// sync_mode = SPI (脉冲)                                 
               r131= 24'h0143_11;//sync_mode =引脚(脉冲)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在有些不同。 只有正确的DCLK输出,但SDCLK没有任何输出。

    问题是什么?

    需要您的帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我希望我们能够在明天之前为您提供答案。 但是,您可能会发现ticspro-SW EVM软件有待改进,可以帮助您更好地对器件进行编程。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    新的配置顺序如下所示。
    尽管如此,DCLK输出是正确的,但SDCLK没有任何内容。
    我不知道为什么,希望很快能听到您的意见。 非常感谢!



    //************ 信号声明***************

    localparam Regnum =140;
    localparam R0 = 24'h0000_80,//Reg 0x000,reset = 1,3线模式启用。 复位位将自动清除。
    R1 = 24'h0000_00,
    r2 = 24'h0002_00,//位0:0-->正常操作;1--->断电
    //----------- 设备时钟和SYSREF时钟输出控制---------------------------
    // DCLKout0,SDCLKout1--->JESD_REFCLK
    R3 = 24'h0100_08,//R100,R108,R110,R118,R120,R128,R130//-> DCLKoutX_DIV
    R4 = 24'h0103_00,//R103,R10B,R113,R11B,R123,R12B,R133,//-> DCLKoutX_MUX
    R5 = 24'h0105_00,//R105,R10D,R115,R11D,R125,R12D,R135,//SDCLKoutY_ADLY_EN,SDCLKoutY_ADLY
    R6 = 24 'h0107_11,//R107,R10F,R117,R11F,R127,R12F,R137,
    // DCLKout2,SDCLKout3--->DCLKout2,SDCLKout3:FPGA DDR3控制器的时钟
    R7 = 24'h0101_0A,//0A除法值=10
    R8 = 24'h010B_00,//
    R9 = 24'h010D_00,
    r10 = 24'h010F_11,
    // DCLKout4,SDCLKout5--->DCLKout4:100 MHz时钟,用于lmx PLL;SDCLKout5:启用
    r11 = 24'h0110_0A,//除法器值=10
    R12 = 24'h0113_00,
    r13 = 24'h0115_00,
    r14 = 24'h0117_11,//LVDS输出,启用LVDS SDCLKoutY
    // DCLKout6,SDCLKout7-->DCLKout6:CLK用于FPGA,125MHz,LVDS
    r15 = 24'h0118_08,//除法值=1
    R16 = 24'h011B_00,
    R17 = 24'h011D_00,
    r18 = 24'h011F_11,// LVDS输出格式,启用LVDS SDCLKoutY
    // DCLKout8,SDCLKout9-->FPGA_CLK- 100MHz
    r19 = 24'h0120_0A,
    r20 = 24'h0123_00,
    R21 = 24'h0125_00,
    r22 = 24 'h0127_11,
    // DCLKout10,SDCLKout11-->Powerdown
    r23 = 24'h0128_0F,
    R24 = 24'h012B_00,
    R25 = 24'h012D_00,
    R26 = 24'h012F_00,
    // DCLKout12,SDCLKout13-->测试100MHz
    r27 = 24'h0130_0A,
    r28 = 24'h0133_01,
    R29 = 24'h0135_00,
    R30 = 24'h0137_11, //PLL
    //----------- SYSREF,SYNC和设备配置---------------------------
    r31 = 24'h0138_25,//选择时钟分布源和OSCout参数
    r32 = 24'h0139_00,// SYSREF_MUX = 0 (a)
    R33 = 24'h013A_01,// SYSREF_DIV = 256 (c)
    R34 = 24'h013B_00,

    R35 = 24'h013F_00,//控制反馈功能
    r36 = 24'h0141_00,//在对DDLYd_STep_CNT进行编程时,为启用的设备时钟和SYSREF启用动态数字延迟
    r37 = 24'h0142_02,//设置发生动态数字延迟调整的次数

    r38 = 24'h0145_7F,//始终将此寄存器编程为值127
    //----------- CLKIN控制----------------------------------
    r39 = 24'h0146_18,// CLKIN启用并键入控件
    R40 = 24'h0147_0E,//引脚选择模式
    R41 = 24'h0148_00,// CLKIN_SEL0控件
    r42 = 24'h0149_40,// CLKIN_SEL1控制和寄存器回读SDIO引脚类型
    R43 = 24'h014A_0E,//重置引脚控制
    //--------------- Holdover (抑制)----------------------------------
    r44 = 24'h014B_06,
    R45 = 24'h014C_00,
    R46 = 24'h014D_00,
    R47 = 24'h014E_00,
    R48 = 24'h014F_7F,
    R49 = 24'h0150_03,
    r50 = 24'h0151_02,
    R51 = 24'h0152_00,
    //----------- PLL1配置---------------------------
    // CLKin0 R分压器的值
    R52 = 24'h0153_00,
    R53 = 24'h0154_03,
    // CLKin1 R分压器的值
    R54 = 24'h0155_00,
    R55 = 24'h0156_03,
    // CLKin2 R分压器的值
    R56 = 24'h0157_00,
    R57 = 24'h0158_03,
    // PLL1的N除法器值
    R58 = 24'h0159_00,
    R59 = 24'h015A_03,

    r60 = 24'h015B_D7,//控制PLL1相位检测器???
    // PLL1 DLD计数器的值
    R61 = 24'h015C_20,
    R62 = 24'h015D_00,
    // PLL1 N和R延迟的延迟值
    R63 = 24'h015E_00,
    R64 = 24'h015F_0B,//配置PLL1 LD引脚
    //----------- PLL2配置---------------------------
    // PLL2 R分压器的值
    R65 = 24'h0160_00,
    r66 = 24'h0161_01,// PLL2_R=1

    r67 = 24'h0162_44,// PLL2 N Prescaler=2
    R68 = 24'h0163_00,
    R69 = 24'h0164_00,
    r70 = 24'h0165_05,

    r71 = 24'h0171_AA,
    R72 = 24'h0172_02,
    R73 = 24'h0174_05,//VCO1_DIV
    R74 = 24'h017C_15,
    r75= 24'h017D_33,

    r76= 24'h0166_00,
    r77= 24'h0167_00,// PLL2_N=5
    r78= 24'h0168_05,
    r79= 24'h0169_59,
    // PLL2 DLD计数器的值
    r80= 24'h016A_20,
    R81= 24'h016B_00,

    r82= 24'h016C_00,
    r83= 24'h016D_00,
    r84= 24'h016E_13,

    R85 = 24'h0173_00,
    /--------------------------------------------
    R86 = 24'h0143_91,/////sync_POL=0,sync_EN=1,sync_mode=1 SYSREF_CLR = 1.//是否应该往后放(a)(e) 11.1111万111111</s>11.1111万

    R87 = 24'h010E_70,//-> SDCLKoutY_PD =1 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)(d) 2222.2222万
    R88 = 24'h0116_70,//->SDCLKoutY_PD =1 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)
    R89 = 24'h0106_70,//R106,R10E,R116,R11E,R126,R12E,R136,//-> SDCLKoutY_PD =0 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)
    R90 = 24'h011E_70,//->SDCLKoutY_PD =1 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)
    R91 = 24'h0126_70,//-> SDCLKoutY_PD =1 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0
    R92 = 24'h012E_F9,//-> SDCLKoutY_PD =1 DCLKoutX_DDLY_PD=1 CLKoutX_Y_PD=1 (PD)
    R93 = 24'h0136_70,//-> SDCLKoutY_PD =1 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0

    R94 = 24'h0140_00,//SYSREF_GBL_PD=1,SYSREF_PD=0,SYSREF_DDLY_PD=0,SYSREF_PLSR_PD=1 (在继续模式-> 01中)
    R95 = 24'h013E_01,// SYSREF_PULT_CNT=1

    R96 = 24'h010E_70,//->SDCLKoutY_PD =0 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)
    R97 = 24'h0116_70,//->SDCLKoutY_PD =0 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)
    R98 = 24'h0106_70,//R106,R10E,R116,R11E,R126,R12E,R136,//-> SDCLKoutY_PD =0 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)
    r99 = 24'h011E_70,//->SDCLKoutY_PD =0 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0 (启用)
    R100 = 24'h0126_70,//->SDCLKoutY_PD =0 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0
    R101 = 24'h012E_F9,//-> SDCLKoutY_PD =1 DCLKoutX_DDLY_PD=1 CLKoutX_Y_PD=1 (PD)
    r102=24'h0136_70,//->SDCLKoutY_PD =0 DCLKoutX_DDLY_PD=0 CLKoutX_Y_PD=0

    r103=24'h0143_91,/////sync_POL=0,sync_EN=1,sync_mode=1 SYSREF_CLR = 1.//

    r104=24'h0143_91,/////sync_POL=0,SYNC_EN=1,SYSREF_CLR = 1.//

    R105= 24'h0101_55,//R101,R109,R111,R119,R121,R129,R131,-> DCLKoutX_DDLY_CNTH,DCLKoutX_DDLY_CNTL
    r106= 24'h0109_55,//延迟值=保留
    r107= 24'h0111_55,
    r108= 24'h0119_55,
    r109= 24'h0121_55,
    r110= 24'h0129_55,
    r111= 24'h0131_55,

    R112= 24'h0104_22,//R104,R10C,R114,R11C,R124,R12C,R134,DCLKoutX_HS,SDCLKoutY_MUX,SDCLKoutY_DDLY, SDCLKoutY_HS//- >SDCLKoutY_MUX
    r113= 24'h010C_22,
    r114= 24'h0114_22,
    r115= 24'h011C_22,
    r116= 24'h0124_22,
    R117= 24'h012C_02,
    r118= 24'h0134_02,

    r119= 24'h013C_00,//设置SYSREF数字延迟值66.6666万66666的6.6666万的延迟
    r120= 24'h013D_08,

    r121=24'h0144_00,// SYNC_DISSYSREF,SYNC_DISX=66.6666万 6666666666.6666万要允许同步以使分隔器生效:
    //----------- 2通过切换SYNC_POL =1然后SYNC_POL =0------------------来执行同步

    r122=24'h0143_B1,// sync_POL=1,sync_EN=1,sync_mode=1 SYSREF_CLR = 0
    r123= 24'h0143_91, // sync_POL=0,sync_EN=1,sync_mode=1 SYSREF_CLR =0

    //----------- 3禁止同步复位这些分隔线。-------------------------------

    r124= 24'h0144_FF,//

    //----------- 4本地SYSREF数字延迟的释放复位。---------------------------

    r125= 24'h0143_11,// SYNC_POL=0,SYNC_EN=1,SYSREF_CLR = 0 SYNC_MODE = 1
    //----------- 5设置SYSREF操作---------------------------


    r126=24'h0139_03,//现在断言SYNC引脚或切换SYNC_POL将导致一系列2个SYSREF脉冲。

    //----------- 其他寄存器---------------------------

    r127= 24'h1FFD_00,
    R128= 24'h1FFE_00,
    r129=24'h1FFF_53;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试了上述配置,并成功对设备进行编程。  我没有尝试复制你的确切顺序,而只是编程了最后一套登记簿。  我不得不使用122.88 MHz作为参考频率,因为评估版使用122.88 MHz VCXO,这导致我将PLL2 N从5更改为4,以便它锁定在2949.12 MHz。

    是否在多个主板上进行测试?  是否可以使用此代码关闭设备电源/电源(或通过使用PLL2_LD_TYPE将输出更改为反相切换来切换Status_LD引脚?)。

    以下是我收集的示例图,请注意输出频率略有变化,因为我的VCO处于2949.12 MHz。  我认为您的VCO通常在3000 MHz下工作,然后从我测试的输出产生125 MHz:

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从上面的图像中可以看出,您的SYNC_DISX/SYNC_DISSYSREF位未设置,SYSREF分配器正在自行重置...但您的寄存器映射适合于为最终操作设置寄存器0x144 = 0xff。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但我的sysref输出仍然没有任何内容。

    我不知道你是否可以给我整个寄存器配置文件,它包含值和顺序。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉耽误你的时间。 请注意,TIC Pro软件(TICSPRO-SW)现在直接支持LMK0.4821万。 您可以尝试计时SYSYSREF页面,然后为连续SYSREF计时'continuous'。 这可以帮助您获得生成SYSREF的配置。

    确保所需的SDCLKoutY_DIS_MODE设置为ACTIVE。

    然后在“时钟输出”页面上,为有问题的输出选择“SYSREF”,并取消选中SDCLKoutY_PD。

    如果您仍有问题,请告诉我。

    73岁
    Timothy