This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:用于LMX2571的OSC In

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/568667/lmx2571-osc-in-for-lmx2571

部件号:LMX2571
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

大家好, 我对LMX2571上的OSCin引脚的最佳驱动方式有点困惑。  数据表中显示了差分clk输入,表示电容器耦合,并使用 内部50欧姆上拉电阻至Vt。 如果我驱动OSCin单端,它不显示任何电容耦合,但该模式的等效内部电路是什么。 它偏向哪一个层次?  我能否在该针脚处将50欧姆端接器接地?   

 我目前使用的是10 MHz,3.3V CMOS OCXO,但该信号及其所有谐波正在进入接收器的其他敏感区域(尽管屏蔽,旁路和终端等都很好)。  我正在考虑使用正弦输出OCXO,以减少系统中的参考谐波噪声,但我知道相位噪声将受到更低转换率的影响 (我可以使用100 MHz振荡器,而不是10 MHz)。  OSCin针的转换速率规格是多少?   此外,交流电是否应该连接正弦参考信号-在正弦波单端模式下,OSCin针脚的电压摆幅是多少?  数据表显示1.4 最小值到3.3 V最大值,但听起来好像它是为0-3.3V逻辑电平设计的。  这只是一个逻辑电平输入,我们依赖逻辑阈值来形成正弦信号吗?  我的接收器中有3个PLL以~127,~199和~215 MHz运行(这对本问题不重要)。  Tnx  

Codeloader工具的BTW荣誉-使计算和保存控制器代码的寄存器变得非常容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    正如您所指出的,使用10MHz正弦波时钟不是一个好主意,因为相位噪声将变得最差。 较高的频率正弦波时钟会更好,因为转换速率会更高。 例如,50MHz或100MHz正弦波时钟良好。
    即使LMX2571配置为SE输入,您也可以启用内部50ohm端接以与正弦波时钟源匹配。
    是的,数据表规范是为CMOS输入设计的,这就是为什么所需的输入电平是1.4V到3.3V。 事实上,它可以接受低到400mV的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我选择内部50欧姆端接,我是否需要直流阻塞电容器,因为它会将此电阻偏置为VT (在单端模式下)?
    另外,在没有终结器的单端模式下,是否需要一个直流阻塞盖,其正弦输入以零伏为中心? Tnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    如果启用了内部50欧姆端接,建议与XO进行交流耦合,因为大多数XOS没有足够的直流电流来驱动50欧姆负载。
    如果没有终结器,则可以与XO进行直流耦合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  在我看来,当您在SE模式下选择内部50欧姆端接时,它会端接至接地,而不是像我所假设的那样,端接至输入阈值电压(输入端的直流电压为零)。  当我不选择端接时,输入电压约为0.38 伏特。  在这两种情况下,输入的阈值电压是多少?  如果 没有在芯片上启用端接(因此输入位于0.38 伏特),并且在电容器耦合和电容盖的发电机侧端接50欧姆,输入似乎更加敏感。