主题中讨论的其他部件: CODELOADER
大家好, 我对LMX2571上的OSCin引脚的最佳驱动方式有点困惑。 数据表中显示了差分clk输入,表示电容器耦合,并使用 内部50欧姆上拉电阻至Vt。 如果我驱动OSCin单端,它不显示任何电容耦合,但该模式的等效内部电路是什么。 它偏向哪一个层次? 我能否在该针脚处将50欧姆端接器接地?
我目前使用的是10 MHz,3.3V CMOS OCXO,但该信号及其所有谐波正在进入接收器的其他敏感区域(尽管屏蔽,旁路和终端等都很好)。 我正在考虑使用正弦输出OCXO,以减少系统中的参考谐波噪声,但我知道相位噪声将受到更低转换率的影响 (我可以使用100 MHz振荡器,而不是10 MHz)。 OSCin针的转换速率规格是多少? 此外,交流电是否应该连接正弦参考信号-在正弦波单端模式下,OSCin针脚的电压摆幅是多少? 数据表显示1.4 最小值到3.3 V最大值,但听起来好像它是为0-3.3V逻辑电平设计的。 这只是一个逻辑电平输入,我们依赖逻辑阈值来形成正弦信号吗? 我的接收器中有3个PLL以~127,~199和~215 MHz运行(这对本问题不重要)。 Tnx
Codeloader工具的BTW荣誉-使计算和保存控制器代码的寄存器变得非常容易。