This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:10 GHz LMX2592

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/566757/lmx2592-10-ghz-lmx2592

部件号:LMX2592

我需要生成1.0011万 到1.0437万 GHz范围内的频率,我的参考将是106,5 MHz,因此是整数PLL。

我是否可以单独使用LMX2592 (即使在-10 dBm时也可以接受输出信号),或者我必须添加2X倍频?

单独的LMX2592将允许106.5 MHz作为FPD,允许106.5 MHz信道插入2X乘法器强制ME除以2作为参考,以便具有相同的信道。

假设参考值非常好,在1和10 KHz时可能会出现什么相位噪声?  请同时使用解决方案5或10 GHz输出。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gianni,
    LMX2592的最大输出频率低于10GHz。 您可以在5GHz频率下操作它,并从第二个谐波获得所需的10GHz载波。
    在5GHz输出时,假设您有>100kHz的环路带宽,10kHz偏移时的相位噪声可关闭至-110dBc/Hz。 1kHz偏移相位噪声肯定取决于参考时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息,我们实际上正在使用竞争对手产品,但是-110dbc/Hz即使在2个armonics降级的情况下也很有吸引力。
    我们将使用单端I/O 未使用的输出可以保持打开? 必须连接50欧姆电阻器吗?
    如果输出引脚上的18 nh必须施加相同的负载,或者我可以在未使用的引脚上混合50欧姆,在另一引脚上混合18 nh,并将串联电容器混合到以下阶段? 设备对负载不匹配的敏感程度如何?
    未使用的输入必须电容耦合到50欧姆,或者我可以将电容器连接到GND?
    我们正在设计一种Proto PCB,它连接了我们的用户设备,LMX2592周围的空间非常大,因此必须减少任何组件。
    此致Gianni Chiodo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gianni,
    我们建议对两个引脚使用相同类型的上拉。 未使用的引脚应通过50欧姆电阻器与接地进行交流耦合。