请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2592 我需要生成1.0011万 到1.0437万 GHz范围内的频率,我的参考将是106,5 MHz,因此是整数PLL。
我是否可以单独使用LMX2592 (即使在-10 dBm时也可以接受输出信号),或者我必须添加2X倍频?
单独的LMX2592将允许106.5 MHz作为FPD,允许106.5 MHz信道插入2X乘法器强制ME除以2作为参考,以便具有相同的信道。
假设参考值非常好,在1和10 KHz时可能会出现什么相位噪声? 请同时使用解决方案5或10 GHz输出。
提前感谢