This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555 SHC评论

Guru**** 2390590 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, SN74LV123A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/565543/ne555-ne555-shc-review

部件号:NE555
主题中讨论的其它部件: SN74LV123A

尊敬的先生

我想在NE555上设计一个信号延迟电路基座。 SCH如下所示:

目标: CARIN_ON信号必须延迟ACC_ON信号 10秒。  

测试结果:CARIN_ON信号没有任何延迟。

请您帮助 查看下面的SCH,并为我提供一些建议 ,以改进电路 并确保电路必须达到目标? 谢谢!

PS. 以下测试波形供您参考(黄色:ACC_ON  蓝色:CARIN_ON)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱,

    要将下降边缘的信号延迟10秒,我建议一个完全不同的解决方案。

    下面是结构图,

    以下是不平衡延迟的示意图。 这将在ACC_ON的两端启动SN74LV123A计时器

    还应添加电源启动状态电路。

    此解决方案未经测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么此电路不能 用于10S延迟?为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ronald
    能否请您向我们提出一些建议,以改善NE555的SHC基础? 由于时间安排非常紧迫,我们没有时间准备样品进行测试。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱,

    计时器正在工作。 低输入启动计时器,该计时器在计时器期间输出高电平(可以为10秒,具有正确的值)。

    因此,NE555的下降边缘需要打开闩锁。 第二个NE555可以使用其触发输入锁定第一个NE555信号。 第二个NE555的输出将是正确的CARIN_ON信号。

    反转ACC_ON信号并将其发送到第三个NE555触发器,该触发器是一个10秒的计时器,就像第一个NE555一样。  输出需要反转并发送至阈值2nd NE555

    3个NE555加上两个逆变器可以实现这一功能。 使用RESET可在OFF (关闭)状态下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,10k和1uF = 11ms延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron

    我们 根据您的建议修改了我们的SCH。能否帮助您查看我们的新SCH?

    e2e.ti.com/.../Delay-10S-circuit.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱,

    我制作了一个TI-Tina原理图。 我进行了30秒的瞬态模拟。 CARIN将在ACC_ON之后延时10秒。

    在5V电源通电时,所有三个定时器将在低输出状态下启动。

    我没有测试过,如果ACC_ON在10秒内更改了状态,会发生什么情况。

    TI-Tina是一款免费的模拟工具。

    http://www.ti.com/tool/tina-ti

    e2e.ti.com/.../10-second-delay.TSC