This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:评估板和部件不能锁定在特定频率或错误频率

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/564715/lmx2592-eval-board-and-part-does-not-lock-at-certain-frequencies-or-at-wrong-frequencies

部件号:LMX2592

我正在使用TIC Pro 1.4

我向评估板输入了491.52MHz,我得到了/16的VCO (431.25MHz),尽管根据设置,它应该是/12,即575MHz。 我附加了从TIC PRO导出的设置。 对什么是错误有什么想法?


谢谢

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_575MHz_5F00_gets431MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Karoly:

    感谢您对LMX2592的关注。 我加载了你的十六进制文件,没有发现任何明显的错误。 您是否始终得到此答案? 您是否确定每次更改所需频率时都点击了FCAL_EN复选框?

    此致,Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karoly,

    我尝试了你的脚本,它通常锁定到575MHz。 您是否可以尝试从默认模式开始,从TIC Pro转到"Default configurations"(默认配置),然后单击 下拉列表中的第一个。 先查看是否获得1.8GHz的主频,然后加载脚本。  如果不起作用, 请单击RESET=1,然后单击RESET=0以软重置设备并加载脚本。

    此致,

    Brian Wang