This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:关于CodeLoader设置(LMK0.3318万)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/565044/lmk03318-about-codeloader-setting-lmk03318

部件号:LMK0.3318万
主题中讨论的其他部件:CODELOADER

请告诉我下面关于CodeLoader的不明确要点。

----------------

①Output设置

如果是LVDS输出,哪个HCSL设置适用于n-ch?

“CMOS (HI-Z)”是否正确?

②PRI μ S/SEC参考输入

对于最大增益或最小增益,建议使用哪一项?

是否有方法区分最大增益或最小增益,具体取决于?

③LF PLL设置类型

我认为第三阶LF是LPF,对吗?

④PLL设置

请告诉我关于抖动和伸展的平均值。

是否存在"建议的PLL设置"以外的配置情况?

----------------

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    1.对于LVDS设置,n-ch设置无关紧要。 可以将其设置为CMOS (Hi-Z)。

    2.为了获得最佳信号完整性,始终建议使用最大增益。 没有办法区分设置。

    3.是的,PLL环路滤波器是低通滤波器。

    4.参见以下部分(摘自数据表),了解抖动和拉伸的描述。

    对于拉伸,建议的PLL设置是最佳的(Integer-N模式为200PS,Fractional -N模式为600ps)。

    启用抖动可以减少分数N模式下的子分数spurs,但通常会在某些相位噪声方面进行权衡。 当在Frac-N模式下,当等效分母> 200且可被2或3整除时,'弱'抖动设置通常是刺激降低和相位噪声增加之间的最佳平衡。

    此致,

    -Tim