主题中讨论的其他部件: TICSPRO-SW
您好,
我有几个关于LMK0.4828万 SYSREF生成的问题。
1)我正在尝试使用LMK0.4828万生成SYSREF信号的连续模式。 探测SYSREF信号时,它始终保持逻辑高电压(1.0V)。
VCO频率= 3000 MHz
SYSREF时钟分频器=300
所以我可以连续生成10 MHz的SYSREF。 我已相应地配置了我的寄存器。 请检查附件MAC文件中的注册设置(codeloader4设置)。 如果您可以为我提供示例代码或注册流以生成SYSREF -连续模式,那将非常有用。
2)寄存器从0x000编程到0x1FFF后,我无法对任何寄存器执行写入事件。
例如:如果我想在编程序列完成后写入Reg 0x143 (0x000 - 0x1FFF),我将无法执行写入事件。 但是我可以读回旧值。 是否为预期行为?
寄存器0x1FFD - 0x1FFF被编程为默认值,这意味着“寄存器已解锁”。
请帮我解答上述问题。
谢谢!
雷卡