This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:SYSREF -连续模式

Guru**** 2548120 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/573437/lmk04828-sysref---continuous-mode

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: TICSPRO-SW

您好,

我有几个关于LMK0.4828万 SYSREF生成的问题。  

1)我正在尝试使用LMK0.4828万生成SYSREF信号的连续模式。 探测SYSREF信号时,它始终保持逻辑高电压(1.0V)。  

VCO频率= 3000 MHz

SYSREF时钟分频器=300  

所以我可以连续生成10 MHz的SYSREF。 我已相应地配置了我的寄存器。  请检查附件MAC文件中的注册设置(codeloader4设置)。 如果您可以为我提供示例代码或注册流以生成SYSREF -连续模式,那将非常有用。  

2)寄存器从0x000编程到0x1FFF后,我无法对任何寄存器执行写入事件。

例如:如果我想在编程序列完成后写入Reg 0x143 (0x000 - 0x1FFF),我将无法执行写入事件。 但是我可以读回旧值。 是否为预期行为?  

寄存器0x1FFD - 0x1FFF被编程为默认值,这意味着“寄存器已解锁”。

请帮我解答上述问题。  

谢谢!

雷卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我没有看到您的注册附件。 但是,请下载ticspro-SW,我想您会发现配置SYSREF和设备通常更好地使用此软件。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    感谢您推荐TICS Pro软件。 我现在可以成功生成SYSREF信号。 请提供计算SYSREF频率的过程。 我正在使用以下配置:  

    数据速率= 10Gbps

    设备时钟=250 MHz

    每多帧的帧数(K)= 32

    本地多帧时钟(LMFC)=设备时钟/(4*K)= 250 /(4*32)= 1.95 MHz

    SYSREF频率= LMFC /(2^n)= 1.95 / 2 = 0.976 MHz  

    请告诉我。  

    谢谢!

    雷卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果SYSREF频率为0.975 MHz (0.976 为上述类型),CLKout 250 MHz,则需要频率至少为LCM (0.975 MHz,250 MHz)= 9.75 GHz的VCO。  因此,很遗憾,这种组合不起作用,因为我们的VCO频率未达到此值。

    您可以调整数字吗?


    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timoothy您好!
    感谢您的澄清。 我从以下网站获得了通用表达式来计算SYSREF值: www.ti.com/.../sbaa221.pdf
    SYSREF = FS/ LCM (64,20×K)/ N,其中N为整数(1,2…) ,FS是采样时钟

    使用此公式,我无法达到您在前面的回答中提到的范围。 如果我错过了这里的任何东西,请告诉我。

    提前感谢您的参与。
    此致,
    雷卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与一些ADC相关人员了解一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否告知您正在使用的ADC以及您计划使用的数据格式?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用AD9234,目前正在测试线路速率为10Gbps的PRBS 7模式。  

    谢谢!

    雷卡