请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 我想将LMK0.4828万用于 从 外部时钟源和同步信号导出的采样时钟和JESD sysref信号的仅分发。
PLL未使用,我可以看到PLL1 和PLL2可以通过串行寄存器断电。
设备上是否有任何电源针脚在使用时不再需要供电?
串行接口是否依赖于SCLK / SDIO / CS以外的任何外部信号 才能正常运行 ?
sysref的生成是否需要外部时钟以外的任何时钟(通过CLKIN1和VCO mux馈入分配部分)?