This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万的时钟分配使用

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/573602/lmk04828-clock-distribution-use-of-the-lmk04828

部件号:LMK0.4828万

我想将LMK0.4828万用于 从  外部时钟源和同步信号导出的采样时钟和JESD sysref信号的仅分发。

PLL未使用,我可以看到PLL1 和PLL2可以通过串行寄存器断电。

 设备上是否有任何电源针脚在使用时不再需要供电?

串行接口是否依赖于SCLK / SDIO / CS以外的任何外部信号 才能正常运行 ?

sysref的生成是否需要外部时钟以外的任何时钟(通过CLKIN1和VCO mux馈入分配部分)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Derek:

    Derek Mcke 说:
     设备上是否有任何电源引脚在使用时不再需要供电?[/QUOT]

    所有引脚都必须提供Vcc。

    Derek Mcke 说:
    串行接口是否依赖于SCLK / SDIO / CS以外的任何外部信号 才能正常运行 ?[/QUOT]

    重置引脚必须为低(如果配置为输入-这是POR默认值)。  否则,设备将保持复位,编程将不会生效。

    sysref生成是否需要外部时钟以外的任何时钟(通过CLKIN1和VCO mux馈入分发部分)?  [/引述]

    使用LMK0.4828万时,可以使用SYSREF_CLKin0_MUX =1 (CLKin0 Direct)并为每个SYSREF输出设置SYSREF =0 (旁路)的数字延迟,从而实现从CLKin0到SDCLKoutY的全模拟分布。  这可以在CLKin1输入的VCO不工作的情况下完成。

    73岁
    Timothy