This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE421A:CDCE421A是否可以使用晶振增频至400MHz?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE421A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575226/cdce421a-may-cdce421a-can-use-crystal-in-and-out-frequency-multiplication-to-400mhz

部件号:CDCE421A

您好,先生  

我的客户要求 晶振输入和输出频率乘法为400MHz。芯片大小需要4*4。

我搜索"会议"部分可能 是CDCE421A,但我不确定。  

请您再次确认,我需要通知的内容。请告知您。

                           太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎符合您的要求。 我建议的其它芯片比4 mm 更大。

    73岁
    Timothy