Other Parts Discussed in Thread: CDCE421A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCE421A 您好,先生
我的客户要求 晶振输入和输出频率乘法为400MHz。芯片大小需要4*4。
我搜索"会议"部分可能 是CDCE421A,但我不确定。
请您再次确认,我需要通知的内容。请告知您。
太棒了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.