This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lmk0.4828万的相位噪声

Guru**** 2561530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/575665/phase-noise-of-lmk04828

在“线程:LMK0.4828万”中讨论的其它部件

对于以下设置,相位噪声是多少?

PLL=lmk0.4828万

外部VCO频率125MHz

输出频率 2.5GHz (LVDS/LVPECL)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的adc32rfxx EVM使用具有VCO=CVHD-950的LMK0.4828万。如果我将此设计输入到工作台,我会得到输出=2500MHz的RMS抖动3500fs (集成bw为100Hz至20MHz)。请解释为什么它不会完全破坏ADC性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在模拟中有些事情不太正确。  但是,到目前为止,在时钟架构中设置双循环模拟有点模糊。  请查找随附的文档以帮助进行双环模拟。  它还将展示实现最佳性能。

    e2e.ti.com/.../Using-Clock-Architect-for-Dual-Loop-PLLs_2C00_-2017_2D00_02_2D00_20.pdf