This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:有源2运算放大器环路滤波器设计请求

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, PLLATINUMSIM-SW, LMX2492, OP27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/572433/lmx2492evm-active-2-opamp-loop-filter-design-request

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件: PLLATINUMSIM-SWLMX2492OP27

有源回路滤波器设计。

Dean

我拥有您的LMX2492EVM ,并希望填充外部 运算放大器,我将其包含在LME4971中,并按上图所示进行布线。

我正在使用Zcomm VCO,其调谐范围为1100至2500 MHz,调 谐电容为500pf,需要0.3 至20V调谐范围。

我注意到您的EVK已为该OPAMP和VCO做出了规定。  您是否有任何设计资源(除了LME4971的数据表)来帮助快速开发解决方案。

根据您的建议,我将测试两个环路带宽,500k,1M,  

谢谢

Jim - 85.8204万 9422

PS -一旦我有了这项工作,我想在您的实验室中停止进行一些测试/确认。  这是您支持的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够试用PLLatium sim工具,pllatinumsim-SW? 还是时钟架构师?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy。

    感谢您的回复!  我的时钟设计师有一个设计。  该设计称为设计5 LMX2492。  它只显示一个运算放大器,而运算放大器数据表显示了一个两运算放大器设计。  

    我有TI EVK,我想我将使用上面建议的运算放大器尝试以下电路。  你的建议是这样吗?  也许我应该使用OP27?

    谢谢

    Jim

    85.8204万 9422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考 Dean的PLL手册第399页 ,了解操作放大器建议。