This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4803万:关于禁用条件的时钟输出状态

Guru**** 2553470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/571641/lmk04803-about-clock-output-status-for-disable-condition

部件号:LMK0.4803万

如果是禁用,请让我检查CLKout状态。

哪种CLKoutx状态为高Z或浮动?

(我认为CLKout的禁用状态是High-Z,是否正确?)

LMK0.4803万是否可以设置 “高Z”或“通过寄存器浮动”设置?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?

    输出状态High-Z是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是有关您的问题的一些信息。  此数据信息量很大,不可靠。

    在CLKout处进行测量的方法是通过电源强制输入电压,然后通过仪表测量电流。  另一个输出为浮动输出。

    当CLKout#_type = 0 (断电)和时钟组PD (CLKoutX_Y_PD)= 0时,I测量设备输出的~0.34 V
    当CLKout#_type = 0 (断电)和时钟组PD (CLKoutX_Y_PD)= 1时,I测量设备输出的~0.38 V

    输出或多或少为High-Z  从大约0.5 V到3.5 V,它可被视为高阻抗。  但是,如果您将输出接地,您会看到一些电流流经约175 k的电阻器。

    73岁
    Timothy