This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4803万:LMK0.4803万 Holdover Question (保持问题)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/572275/lmk04803-lmk04803-holdover-question

部件号:LMK0.4803万

鹿。

客户使用LMK0.4803万开发数字中继器。

他们将使用保持功能的LMK0.4803万。

请告知LMK0.4803万EVM中的抑制设置方法。

所附文件为客户LMK0.4803万登记值和 示意图。

[注册值]

[设置]
地址=888
时钟=4
Data=2
LE=6
部件=LMK0.4803万B
PINPOSITION00=1
定位01=7
定位02=5
定位03=10
[模式]
NADE00=R0 (初始化)
VALUE00=2148925696
NADE01=R0
VALUE01=131.0784万
NADE02=R1
VALUE02=131.0785万
NADE03=R2
VALUE03=131.1234万
NADE04=R3
VALUE04=131.1235万
NADE05=R4
VALUE05=131.1748万
NADE06=R5
VALUE06=131.1749万
NADE07=R6
VALUE07=1789.1334万
NADE08=R7
VALUE08=2.86326791亿
NADE09=R8
VALUE09=4.831314亿
NADE10=R9
VALUE10=1431655653
NADE11=R10
VALUE11=2440315146
NADE12=R11
VALUE12=6606.4395万
NADE13=R12
VALUE13=4.53771372亿
NADE14=R13
VALUE14=5.87366509亿
NADE15=R14
VALUE15=3523215374
name16=R15
VALUE16=2147516431
NADE17=R16
VALUE17=3243574288
NADE18=R24
VALUE18=216
NADE19=R25
VALUE19=4677.7369万
NAME20=R26
VALUE20=2947022874
NADE21=R27
VALUE21=4.69827611亿
NADE22=R28
VALUE22=222.8252万
NADE23=R29
VALUE23=2516.6109万
NADE24=R30
VALUE24=3355.4718万
NADE25=R31
VALUE25=203.1647万
OSCIN00= 15.36
Extra _PLL_N_DIV_1_00=1
OSCIN01= 122.88
Extra _PLL_N_DIV_1_01=1
PINS=0
[连拍]
计数=0

[示意图]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在"位/引脚"选项卡上...
    设置Holdover模式=启用。

    请参阅数据表的8.3 Tm5部分,其中讨论了抑制模式,有两种模式:固定CPout和跟踪CPout。 最简单的操作是通过确保设置固定CPout抑制模式

    force_holdover = 0
    DISABLE_DLD1_DET = 0 (PLL1数字锁定检测丢失激活抑制)。
    en_man_dac = 1且man_dac = 512 (使用固定CPout抑制并将抑制Vcc设置为1/2 Vcc)。

    抑制出口由:抑制器_DLD_CNT和PLL1_WND_SIZE控制。 较大的Holdover DLD_CNT和较小的PLL1_WND_SIZE,更准确的引用必须是退出Holdover。 一般而言,我建议使用PLL1_WND_SIZE = 40 ns。

    如果使用了EN_VTune_rail _DET,则只能与Fixed CPout (固定CPout)模式配合使用。 根据数据表(寄存器0x14d/0x14e)所需设置DAC_low_Trip和DAC_high tTrip。设置0分别与低轨或高轨配线。

    73岁
    Timothy