This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:是否可以通过保持低重置引脚来降低功耗?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/571326/tlc555-q1-is-it-possible-to-reduce-power-consumption-by-keeping-the-reset-pin-low

部件号:TLC555-Q1

德拉斯,

我已阅读以下主题

但我找不到我具体问题的答案。 我知道我可以通过保持低复位来禁用555操作,但这会降低部件消耗的电源电流吗?

我正在处理一个非常低功耗的应用程序,170 uA太大,无法持续消耗。 如果可以通过重置引脚降低功耗,这将是理想的,否则我必须完全切断功耗。

非常感谢,此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto,

    重置期间的ICC类似于"开"(不是重置操作)

    原因是大多数ICC流过三个"R"电阻器,从VCC流至地面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ron,我会更新设计。