This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:输出时钟未生成

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/580298/cdcm9102-output-clock-not-generating

部件号:CDCM9102

大家好,

CDCM9102器件正用于100 MHz时钟生成(从25 MHz晶体)的应用中。 但是,我们没有看到任何产出。 另一个输出未以100欧姆端接。 这是否会在其他输出上造成任何问题?  

请参阅下面的示意图部分。 请请求您的建议以解决此问题。 谢谢。

此致,

Suhas R C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suhas,
    我怀疑XTAL没有振荡。
    能否查看X5规范。 C_LOAD和C629值? 请注意,在引脚Xin (CDCM9102内部)上有一个8 pF Cin。

    此致,
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次尝试重置。
    请注意,有一些关于重置PIN的词语。
    "为确保设备正常运行,振荡器必须在低噪声时钟发生器之前保持稳定
    校准程序。 基于石英的振荡器最多需要2毫秒来稳定;因此,TI建议您这样做
    应用程序确保在电源完成至少5毫秒后取消对重置引脚的断言
    斜坡。 这可以通过直接控制重置引脚或将47-nF电容器应用到来实现
    复位引脚接地(这提供延迟,因为复位引脚包括150 kΩ 上拉电阻。'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的快速响应。 我们探测了XTAL,我们正在观察25 MHz的振荡。 未填充C629。 请在下面找到晶体数据表的链接。 (ECS-250-10-36Q-ES-TR)

    https://www.ecsxtal.com/store/pdf/ECX-2236.pdf

    此致,

    Suhas R C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我们将尝试一下。 如果我们漏掉任何其他问题,请告诉我们。 感谢您的帮助!

    此致,
    Suhas R C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我们尝试对设备应用重置。 但是,我们仍然无法获得输出时钟。  

    如果还有其他问题可能导致此问题,请请求您的建议。

    谢谢!

    此致,

    Suhas R C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    有什么建议?

    此致,

    Suhas R C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suhas,


    您能否测量每个引脚偏置电压?

    上拉电阻器R823 = 100kOhm可降至10kOhm。


    此致,

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我们已针对启动条件进行了测试。 捕获了以下波形。 启动时,在功率上升和RSTOUT断言之间有足够的时间。  请查看波形并提出解决方案。

    1.电源Rampup

    2.蓝色为电源,黄色为RSTOUT

    3.模拟节点(VDD3,VDD4,VD5,VDD6)和IO节点(VDD1,VDD2)。 同时应用所有应用程序。

    我们正在满足以下仍不生成差分时钟的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚OS0和OE如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将在OS0和OE上获得3.3 V。 我们还测试了在OS0上将100K减少到10K的情况。 没有差分输出。 不幸的是,在共享所有波形,BOM和原理图之后,我们也没有得到响应。有了这种支持,我们将不会在新设计中使用TI部件。

    谢谢,此致,
    N.V.Subbaiah。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,N.V.Subbaiah,

    我刚刚回到工作岗位。 感谢您的详细测量。

    我们可以按3部分调试此芯片,如下图所示。

    引脚OE可以浮动或外部上拉至VDD,以启用输出。

    1,验证块1:OS1 (引脚10),OS0 (引脚11):1,1 LVPECL,OSCOUT = ON。

    当我们获得正确的OSCOUT时,块1就很好了。

    2,复位块2:复位(引脚12):0→1,时钟发生器校准

    我们无法判断块2是否正常工作,但可以使用重置在参考就绪时再次触发它。

    3,验证块3:OS1 (引脚10),OS0 (引脚11):0,0 LVCMOS,OSCOUT = OFF

    与LVDS和LVPECL相比,LVCMOS驱动器受负载影响较小,可以轻松检测到高摆动。

    如果上述3个步骤无法解决您的问题,我 必须 猜测此设备已损坏(ESD问题或其他一些问题)。

    这种现象是在一个板上还是在所有板上出现?

    希望这有帮助。

    此致,

    肖恩·汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我们已在OE上测试了带上拉和不带上拉的两种情况。 没有输出时钟。

    1,验证块1:OS1 (针脚10),OS0 (针脚11):1,1 LVPECL,OSCOUT =打开。

    我们得到了正确的OSCOUT, 25MHz时钟。 块1正常。

    2,复位块2:复位(引脚12):0→1,时钟发生器校准

    使用RESET (重置)可在参考就绪时再次触发。 没有输出时钟。

     

    3,验证块3:OS1 (引脚10),OS0 (引脚11):0,0 LVCMOS,OSCOUT = OFF

    没有输出时钟。

     

    这种现象在所有板上都存在。

    我们还使用另一批次的样品替换了CDCM9102。

     

    谢谢,此致,

    N.V.Subbaiah

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,N.V.Subbaiah,

    似乎有些东西不起作用。

    1,确保引脚17和引脚19有10uF电容器。 测量电压并将其与EVM进行比较。

    2,通过不同的OS1,OS0设置测量CDCM9102的电源电流。请参阅以下核心电流和缓冲电流。

    从当前值来看,我们可能会找到一些线索。

    FAE可以帮助 应用EVM和进行更多分析。 谢谢。

    此致,

    肖恩·汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    RSTOUT电压问题。 它的电压比以前低1.3V。 现在我们已更改了电阻分压器组合。 我们的电压为1.8V。 在此之后,时钟正在生成。 感谢您的宝贵建议。

    谢谢,此致,
    N.V.Subbaiah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,N.V.Subbaiah,
    感谢您对其进行调试。 RSTOUT引脚上较早的1.3V将在开始时在芯片内部进行不成功的重置,并且很难通过重置恢复到正常状态。

    CDCM9102数据表提供了2种控制复位引脚的方法,直接控制或应用电容器。
    "。 基于石英的振荡器最多需要2毫秒来稳定;因此,TI建议您这样做
    应用程序确保在电源完成至少5毫秒后取消对重置引脚的断言
    斜坡。 这可以通过直接控制重置引脚或将47-nF电容器应用到来实现
    复位引脚接地(由于复位引脚包括一个150 kΩ 上拉电阻,因此提供延迟。
    "
    很好地知道你已经解决了这个问题。 谢谢。

    此致,
    肖恩·汉