大家好,
CDCM9102器件正用于100 MHz时钟生成(从25 MHz晶体)的应用中。 但是,我们没有看到任何产出。 另一个输出未以100欧姆端接。 这是否会在其他输出上造成任何问题?
请参阅下面的示意图部分。 请请求您的建议以解决此问题。 谢谢。
此致,
Suhas R C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shawn您好!
感谢您的快速响应。 我们探测了XTAL,我们正在观察25 MHz的振荡。 未填充C629。 请在下面找到晶体数据表的链接。 (ECS-250-10-36Q-ES-TR)
https://www.ecsxtal.com/store/pdf/ECX-2236.pdf
此致,
Suhas R C
你好,N.V.Subbaiah,
我刚刚回到工作岗位。 感谢您的详细测量。
我们可以按3部分调试此芯片,如下图所示。
引脚OE可以浮动或外部上拉至VDD,以启用输出。
1,验证块1:OS1 (引脚10),OS0 (引脚11):1,1 LVPECL,OSCOUT = ON。
当我们获得正确的OSCOUT时,块1就很好了。
2,复位块2:复位(引脚12):0→1,时钟发生器校准
我们无法判断块2是否正常工作,但可以使用重置在参考就绪时再次触发它。
3,验证块3:OS1 (引脚10),OS0 (引脚11):0,0 LVCMOS,OSCOUT = OFF
与LVDS和LVPECL相比,LVCMOS驱动器受负载影响较小,可以轻松检测到高摆动。
如果上述3个步骤无法解决您的问题,我 必须 猜测此设备已损坏(ESD问题或其他一些问题)。
这种现象是在一个板上还是在所有板上出现?
希望这有帮助。
此致,
肖恩·汉
Shawn您好!
我们已在OE上测试了带上拉和不带上拉的两种情况。 没有输出时钟。
1,验证块1:OS1 (针脚10),OS0 (针脚11):1,1 LVPECL,OSCOUT =打开。
我们得到了正确的OSCOUT, 25MHz时钟。 块1正常。
2,复位块2:复位(引脚12):0→1,时钟发生器校准
使用RESET (重置)可在参考就绪时再次触发。 没有输出时钟。
3,验证块3:OS1 (引脚10),OS0 (引脚11):0,0 LVCMOS,OSCOUT = OFF
没有输出时钟。
这种现象在所有板上都存在。
我们还使用另一批次的样品替换了CDCM9102。
谢谢,此致,
N.V.Subbaiah