Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCV304 主题: LMK0.0105万中讨论的其它部件
您好,
我请求使用客户的输入相位噪声数据进行CDCV304输出相位噪声估计。
你可以试试吗?
CDCV304能否满足他们的要求?
<输入相位噪声>
-83dBc/Hz @ 1Hz偏移
-110dBc/Hz @ 10Hz偏移
-135dBc/Hz @ 100Hz偏移
-152dBc/Hz @ 1kHz偏移
<输出相位噪声要求>
-83dBc/Hz @ 1Hz偏移
-110dBc/Hz @ 10Hz偏移
-135dBc/Hz @ 100Hz偏移
-144dBc/Hz @ 1kHz偏移
此致,
Hiroshi Katsunaga