This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:输出相位噪声估计的请求

Guru**** 2521980 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/581776/cdcv304-a-request-for-the-output-phase-noise-estimation

部件号:CDCV304
主题: LMK0.0105万中讨论的其它部件

您好,

我请求使用客户的输入相位噪声数据进行CDCV304输出相位噪声估计。

你可以试试吗?

CDCV304能否满足他们的要求?

<输入相位噪声>

-83dBc/Hz @ 1Hz偏移
-110dBc/Hz @ 10Hz偏移
-135dBc/Hz @ 100Hz偏移
-152dBc/Hz @ 1kHz偏移

<输出相位噪声要求>

-83dBc/Hz @ 1Hz偏移
-110dBc/Hz @ 10Hz偏移
-135dBc/Hz @ 100Hz偏移
-144dBc/Hz @ 1kHz偏移

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我必须看看我们是否有一些数据。 此外,我还在一些缓冲器上看到过,例如LMK0.0105万数据,它显示了输入转换率的噪声基板移动。 因此,它可能比简单的输入/输出相位噪声更复杂。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothi-san,您好!

    感谢您的回复,很抱歉我迟到了回复。

    我理解你的评论。
    我的客户撤回此请求。
    因此,我将关闭此线程。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsuanga