This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:mash_dither,TIC pro,分数模式和VCO锁定。

Guru**** 2557160 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/582673/lmx2592-mash_dither-tics-pro-fractional-mode-and-vco-lock

部件号:LMX2592

大家好,

我目前正在与LMX2592一起处理一个项目,但有一件事尚不清楚:

我一直在“模拟模式检测”LD_TYPE=1中使用VCO锁定输出,有时锁定引脚上的电压会“低”。 当我以小数模式使用具有低混搭顺序的PLL时,就会发生这种情况。

当我将我的配置输入到1.6 Pro v (2.0)中时,mash_dither复选框为黄色,并带有以下工具提示:“在这种情况下,抖动可能不会提高性能,因为不会出现子分数spurs”

我的数字:

Fosc=100 MHz;FPD=200 MHz;OSC Dbl=开;Prescaler=2;Ndiv=16;Fnum=1;Fden =625;总除数:64 (/2;/8;/4)。 PFD_DLY= 6-CLK;mash_ord=2

Fvco=MHz 6400.64

如果我在TIC Pro中尝试相同的操作,但在Fden=13下,我得到6430.7692307692 MHz的VCO频率,相同的警告消息和黄色复选框。

如果我在TIC Pro中尝试相同的操作,但在Fden=14下 ,我得到6428.5714285714 MHz的VCO频率,复选框变为白色,警告消失。

当我在PLLatinium软件中尝试这种方法时,我可以看到在使用正确的mash_order时,在两种情况下小数spurs都会被衰减。

我缺少什么?

提前感谢!

Jean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jean:

    最新的TIC Pro版本不会在mash_dether复选框上变为黄色。
    您在使用LMX2592时遇到了哪些问题? 我不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回答。 我将试用新版本。

    对于LMX2592,它是VCO锁定引脚输出,在某些情况下有时会提供低于预期的电压(介于1和2 V之间)。 我会更仔细地测试它,然后再找您。

    此致,

    Jean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean,

     

    如果您使用数字锁检测,是否会发生这种情况? 如果出现这种情况,可能是因为有东西导致MUXout销向下拉。 您是否正在使用路由到LED的EVM和MUXout (默认EVM设计)?

     

    此致,

     

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean,
    TICSPro正确。 如果分母不能被2或3整除,则不存在亚分数spurs。 抖动可减少子分数spurs,但会增加噪音。 因此,抖动是一种不正确的方法。

    mash_seed位会影响spurs,而抖动会使mash_seed随机化。 您可以尝试使用mash_seed位来进行spurs。 在高级模式下,pllatinum sim允许您对此进行优化。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    现在一切都是有意义的。 感谢您,并对我缺少RTFM表示抱歉。

    此致,

    Jean。