大家好,
我目前正在与LMX2592一起处理一个项目,但有一件事尚不清楚:
我一直在“模拟模式检测”LD_TYPE=1中使用VCO锁定输出,有时锁定引脚上的电压会“低”。 当我以小数模式使用具有低混搭顺序的PLL时,就会发生这种情况。
当我将我的配置输入到1.6 Pro v (2.0)中时,mash_dither复选框为黄色,并带有以下工具提示:“在这种情况下,抖动可能不会提高性能,因为不会出现子分数spurs”
我的数字:
Fosc=100 MHz;FPD=200 MHz;OSC Dbl=开;Prescaler=2;Ndiv=16;Fnum=1;Fden =625;总除数:64 (/2;/8;/4)。 PFD_DLY= 6-CLK;mash_ord=2
Fvco=MHz 6400.64
如果我在TIC Pro中尝试相同的操作,但在Fden=13下,我得到6430.7692307692 MHz的VCO频率,相同的警告消息和黄色复选框。
如果我在TIC Pro中尝试相同的操作,但在Fden=14下 ,我得到6428.5714285714 MHz的VCO频率,复选框变为白色,警告消失。
当我在PLLatinium软件中尝试这种方法时,我可以看到在使用正确的mash_order时,在两种情况下小数spurs都会被衰减。
我缺少什么?
提前感谢!
Jean。