This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:LOS_TIMEOUT单位Hz? 或usec?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/584814/lmk04826-los_timeout-unit-hz-or-usec

部件号:LMK0.4826万
在“线程: LMK0.4806万”中讨论的其他部件

您好,

我将询问LMK0.4826万的CLK_LOS设置。

数据表(SNAS 605AR)第73页,寄存器0x14B具有los_timeout设置位。
超时单位为Hz。
我是否需要以Hz的倒数方式计算实际时间?

例如,370 kHz≈2.7 usec

此致
Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单位为赫兹,如CLKinX频率所示...尽管我认为它是任何过渡,因此假设50 % 占空比,任何过渡的超时时间实际上是周期的一半。 我需要仔细检查才能确定。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Timothi-san
    感谢您的支持

    我指的是LMK0.4806万的数据表(SNAS489K)第79页的表69,尽管它是另一个设备。
    我认为LMK0.4826万和LMK0.4806万的规格相似。

    如果在设定频率的半周期内没有信号,
    我认为,如果在半个周期内没有变化,
    可判断频率低于该频率的信号是输入信号,
    但我的看法是错误的,不是吗?

    我希望支持Timothi-san

    此致
    Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Timothi-san

    您检查过了吗?
    我期待你们的支持。

    此致
    自助餐厅