请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4826万 在“线程: LMK0.4806万”中讨论的其他部件
您好,
我将询问LMK0.4826万的CLK_LOS设置。
数据表(SNAS 605AR)第73页,寄存器0x14B具有los_timeout设置位。
超时单位为Hz。
我是否需要以Hz的倒数方式计算实际时间?
例如,370 kHz≈2.7 usec
此致
Cafain
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我将询问LMK0.4826万的CLK_LOS设置。
数据表(SNAS 605AR)第73页,寄存器0x14B具有los_timeout设置位。
超时单位为Hz。
我是否需要以Hz的倒数方式计算实际时间?
例如,370 kHz≈2.7 usec
此致
Cafain
嗨,Timothi-san
感谢您的支持
我指的是LMK0.4806万的数据表(SNAS489K)第79页的表69,尽管它是另一个设备。
我认为LMK0.4826万和LMK0.4806万的规格相似。
如果在设定频率的半周期内没有信号,
我认为,如果在半个周期内没有变化,
可判断频率低于该频率的信号是输入信号,
但我的看法是错误的,不是吗?
我希望支持Timothi-san
此致
Cafain