This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:PLL2_DLD对于OSCIN =62.5MHz始终为低

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/585416/lmk04828-pll2_dld-is-always-low-for-oscin-62-5mhz

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件:CODELOADER

各位专家,您好!

当OSCIN = 62.5MHz时,我的PLL2_DLD始终为低电平。 请检查我的注册配置,如果我遗漏了任何内容,请提供帮助。  

SPI_Write (1,0x0160,0x00);

SPI_Write (1,0x0161,0x01);//PLL2_R = 1

SPI_Write (1,0x0162,0x40);//PLL2_P =2,OSCin频率0至63 MHz

SPI_Write (1,0x0164,0x00);  

SPI_Write (1,0x0165,0x0C);//PLL2_N_CAL = 12

SPI_Write (1,0x0167,0x00);

SPI_Write (1,0x0168,0x18);//PLL2_N = 24

谢谢!

雷卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上内容看起来不错,但您是否对设备进行了完整编程? 理想情况下是在代码编码器(.Mac)或TIC Pro (TCS)文件中?

    PLL2是否已锁定且未报告锁定或实际已解锁?
    - CPout2电压是多少?

    PLL2_DLD是否报告由于某些其他情况而被锁定?
    -我头顶上的一些问题包括OSCin_PD = 1 (0x140[4]=1)
    -如果VCO_MUX [0x138,位5:6]的VCO1未设置为0x01
    -对于负CP电流,PLL2_CP_POL[0x169,位2]应为0。

    对于调试,我建议对PLL1_LD_MUX = 0x12 (PLL2_R/2)(第82页)和PLL2_LD_MUX = 0x0E (PLL2_N/2)(第0x16e页)进行编程;但也确保根据需要对PLLX_LD_TYPE进行编程,通常为0x03 (输出推/拉)。 您应该会看到PLL2 R或PLL2 N分配器路径中这些引脚处的相位检测器频率减半。 如果您看不到这一点,这可以帮助调试出现问题的路径。

    73岁
    Timothy