请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 主题中讨论的其他部件:CODELOADER
各位专家,您好!
当OSCIN = 62.5MHz时,我的PLL2_DLD始终为低电平。 请检查我的注册配置,如果我遗漏了任何内容,请提供帮助。
SPI_Write (1,0x0160,0x00);
SPI_Write (1,0x0161,0x01);//PLL2_R = 1
SPI_Write (1,0x0162,0x40);//PLL2_P =2,OSCin频率0至63 MHz
SPI_Write (1,0x0164,0x00);
SPI_Write (1,0x0165,0x0C);//PLL2_N_CAL = 12
SPI_Write (1,0x0167,0x00);
SPI_Write (1,0x0168,0x18);//PLL2_N = 24
谢谢!
雷卡