This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:设计验证

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/582919/lmk04828-design-verifcation

部件号:LMK0.4828万

您好,

我想将LMK0.4828万用作 我的卡中所有JESD204B时钟和sysref的PLL和时钟驱动程序。

LMK0.4828万将获得108M的OSCin输入引脚, 并且仅使用PLL2时,该设备将驱动135M时钟和sysref。

我不会使用外部VCXO。 PLL1将被禁用。

我使用TIC软件设计系统。

请告诉我所附的TIC设计是否正常?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您需要对VCO进行编程,使其在VCO1或VCO0的有效频率范围内工作。 现在它在135 MHz时无效。 我还认为您需要将PLL2相位检测器频率设计为尽可能大。

    我使用时钟设计工具输入108 MHz作为参考,135 MHz作为输出。 这解决了在2430 MHz时使用VCO0,PLL2 R = 2,PDF频率为54 MHz的问题。 PLL2_N = 15,PLL2_Prescaler = 3。 所以基本上54 MHz *(15*3)= 2430 MHz。
    现在将时钟输出分频器编程为182430 / 18 = 135 MHz。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Timothy
    感谢您的快速响应。 在这种情况下,以下几点是否正确?
    1.可以在OSCin引脚中驱动108MHz时钟(CLKin0和CLKin1将保持未连接状态)。
    2.我不需要任何外部VCXO。
    3.我不会使用PLL1,因此可以在没有环路滤波器的情况下关闭输入(CPout1可以保持未连接)。
    谢谢!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有3个要点都正确。

    请记住,即使您正在关闭PLL1电源,也始终为每个Vcc供电。

    73岁
    Timothy