This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2191:用法

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2191, CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/583084/lmh2191-usage

部件号:LMH2191
线程中讨论的其他部件: CDC3RL02

您好,

我有几个关于LMH2191的问题。

Q1.我想向LMH 2191输入外部参考信号并输出方波。

   输入:10MHz,正弦波
   输出:10MHz,方波

   是否适合此类用途?

Q2.CDC3RL02和LMH2191是类似的功能,建议使用哪一个?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,CDC3RL02将适用于此应用程序,并受此论坛的推荐和支持。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Alan: 

    感谢您的快速响应。

    我理解这个。 

    此致,
    Seishin