Other Parts Discussed in Thread: LMH2191, CDC3RL02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH2191 线程中讨论的其他部件: CDC3RL02
您好,
我有几个关于LMH2191的问题。
Q1.我想向LMH 2191输入外部参考信号并输出方波。
输入:10MHz,正弦波
输出:10MHz,方波
是否适合此类用途?
Q2.CDC3RL02和LMH2191是类似的功能,建议使用哪一个?
此致,
Seishin