This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4906万:关于抖动峰值

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/577959/lmk04906-about-jitter-peaking

部件号:LMK0.4906万
主题中讨论的其他部件: LMK0.4808万

您好,

我使用时钟设计工具模拟LMK0.4906万。 我想确认回路滤波器1和2的抖动峰值。

但是,Y轴是'egrees'符号。 我们应如何处理?

条件

输入:3.84MHz (使用Holdover)

输出:122.88MHz

晶振:12MHz (*不是VCXO)

此外,我还想设计±20ppm调谐曲线,采用12MHz晶体。 请告诉我设计方法。

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您检查相位噪声图解,您将看到相位噪声的峰值。 通过设计具有较高相位余量(如85或89度)的回路滤波器,您将减少/消除峰值。

    对于带有12 MHz晶体的+/-20 ppm调谐曲线,您必须使用变阻器二极管,考虑使用SMV1249-040LF。 有关晶体信息,请参阅LMK0.4808万数据表的9.1 第8节。

    73岁
    Timothy