This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:CodeLoader4设置数据

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/581493/lmk03318-codeloader4-setting-data

部件号:LMK0.3318万

客户在注册LMK0.3318万的注册表下方由CodeLoader4附加。

e2e.ti.com/.../6052.LMK03318_5F00_Register.xlsx</s>0.3318万

e2e.ti.com/.../LMK0.3318万.zip

请告诉我附加的Excel数据。

①About注册填充黄点的数据。

这些寄存器的含义是什么?  

我没有按数据表找到信息。

②About question①的点  

我应该如何设置这些寄存器? (例如,不要写入,用CodeLoader4输出写入数据...)

③Data不匹配

当客户将读/写设置为低于计时时,R135寄存器不匹配,是否没有问题?

・不使用只读寄存器写入(填充绿色(或灰色))⇒完整写入⇒读取这些寄存器

⇒R135不匹配:写入为00hex,读取为d4hex

【背景】

・LMK0.3318万时钟的客户问题未输出,正在进行调查。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    丢失的地址保留用于测试/调试目的,不供客户使用。

    禁止写入丢失的地址,因为这可能导致意外的设备操作。 它们应保留默认值,并在写入寄存器时跳过。

    R135是只读CRC字节,写入后不会更改是正常现象。

    我还查看了附加的. mac配置文件并进行了一些更改(见下文附件)。 唯一错误的设置是PLL顺序应设置为'整数'而不是第三个顺序(用于分数PLL)。 我还做了一些其他建议的更改:

    -PLL闭环等待时间从0.03毫秒增加到0.3毫秒。 这将使PLL有更多的时间锁定。

    -PRIREF输入频率倍增器已启用,PLL分配器也相应更改。 应尽可能启用倍增器以提高相位检测器频率(最高可达150MHz),从而提高相位噪声性能。

    -AONAFTERLOCK ENABLED (已启用AONAFTERLOCK)-这是推荐的默认设置。

    e2e.ti.com/.../LMK0.3318万_5F00_TL.zip

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim-san

    感谢您的友好回复,
    另外,客户增加了重置(PDN低→高)等待时间10ms,时钟输出。
    如果PDN低→高正时存在限制,请告诉我数据表或应用说明的描述点。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    实现10毫秒的等待时间后,可以检测时钟输出,这是很有意义的。 10ms是设备的最大启动时间。 请参阅第14页上的8.19 部分:数据表的通电/重置特性(另见下文):

    此致,

    -Tim