This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592锁定时间

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/580940/lmx2592-lmx2592-lock-time

部件号:LMX2592

尊敬的时钟和计时团队

我们检查了锁定时间屏幕截图,如下所示。

但是,我们需要在生产测试中将900Mhz更改为920Mhz锁定时间。

我能否获得锁定时间真正的生产测试?

Thansk

此致

杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    我恐怕我不理解您的问题,您能否进一步描述您正在寻找的内容? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,冯内尔

    我想知道将频率900Mhz更改为920Mhz时的锁定时间

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    请使用PLLatinum SIM (可从TI.com下载)进行锁定时间模拟。 另请注意,总锁定时间由VCO校准时间和模拟锁定时间组成。