请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4826万 您好,
让我问一个关于LOS (信号丢失)操作的问题。
问题:
是否仅为CLKinx_EN (寄存器0x146)设置为"1"的引脚启用LOS检测?
例如,
如果参考时钟输入设置为CLKin0,
时钟输入到CLKIN 0和CLKIN 1,
当CLKin0时钟丢失时,
CLKIN_SEL_0终端(输出)变为"H"(LOS可检测),
但当CLKin1时钟丢失时,CLKIN_SEL_1终端(输出)保持为“L”。
也是如此
当参考时钟输入设置为CLKin1时,
时钟输入到CLKin0和CLKin1,
当CLKin0时钟丢失时,CLKIN_SEL_0终端(输出)保持为"L",
但当CLKin1时钟丢失时,CLKIN_SEL_1终端(输出)变为"H"(LOS可检测)。
此行为是否为设备规范?
此致
Cafain