This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:仅检测CLKinx_EN的引脚集的LOS?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/579936/lmk04826-detect-los-only-for-pin-set-with-clkinx_en

部件号:LMK0.4826万

您好,

让我问一个关于LOS (信号丢失)操作的问题。

问题:
是否仅为CLKinx_EN (寄存器0x146)设置为"1"的引脚启用LOS检测?

例如,
如果参考时钟输入设置为CLKin0,
时钟输入到CLKIN 0和CLKIN 1,
当CLKin0时钟丢失时,
CLKIN_SEL_0终端(输出)变为"H"(LOS可检测),
但当CLKin1时钟丢失时,CLKIN_SEL_1终端(输出)保持为“L”。

也是如此
当参考时钟输入设置为CLKin1时,
时钟输入到CLKin0和CLKin1,
当CLKin0时钟丢失时,CLKIN_SEL_0终端(输出)保持为"L",
但当CLKin1时钟丢失时,CLKIN_SEL_1终端(输出)变为"H"(LOS可检测)。

此行为是否为设备规范?

此致

Cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cafain:

    对于所有使用LOS的输入,CLKinx_EN寄存器必须为“1”。

    此致,
    朱利安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julian-san

    我了解LOS功能仅对设置终端有效。
    感谢您的回复,谢谢。

    此致
    自助餐厅